详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技宣布完成对Xelerated的收购
电子工程世界    发表于   2012-01-06

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)今日宣布:已完成对总部位于瑞典的Xelerated公司的收购。Xelerated是一家的科技创新公司,为运营商以太网设计、统一光纤接入、移动回程和传输平台提供网络处理和可编程以太网交换解决方案。Xelerated的AX和HX系列网络处理器及可编程交换芯片是对Marvell现有的数据包处理器、基于ARM的单芯片系统(SoC)、无线和低功率物理层器件等产品线的有力补充。Marvell以上产品在基础设施、数据中心和企业网络设备中均已得到了广泛采用。收购交易的具体条款没有披露。

Marvell半导体公司企业业务部市场副总裁Paul Valentine表示:“ Marvell收购Xelerated公司,可产生协同增效作用,将大大推进服务提供商打造移动互联网的方式。此次收购也显示了Marvell在新一代先进网络基础设施领域加大投资,迎接云服务时代的来临。Xelerated的加入将使Marvell的技术性能和功能更上一层楼,使客户能快速扩展业务,同时保持可靠的移动互联网必需的低功耗、低延迟及确定性性能。”

Xelerated公司首席执行官Eva Lindqvist表示:“可编程线速处理和先进的流量管理是Xelerated两项重要的知识产权,也是服务提供商部署企业及消费者业务不可或缺的。加入Marvell为我们双方提供了绝佳机会,使我们能利用双方技术的全部潜力,为客户提供更全面的端到端解决方案。”

Marvell仍将继续就NP-4和NP-5处理器与EZChip公司合作,并继续坚持不懈地保持双方的长期合作关系。

标签: 美满电子科技 Xelerated 收购 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续