详情页
首页>资料大全>企业资讯
析师预计2012年IC产业将维持惨淡
电子工程专辑    发表于   2012-01-09

美国华尔街分析师预测,全球半导体产业营收继2011年成长1~2%之后, 2012年成长率将在0~4%之间。

“我们仍维持对半导体产业的乐观看法,认为景气将在2012年季触底,并在下半年随着库存去化而全面复苏;下半年产业成长率表现可望超越终端市场。”Barclays Capital分析师CJ Muse表示,该机构估计2012年半导体产业成长率将表现持平、多至4%,与低于原先预期的全球GDP成长率一致。

Barclays Capital稍早之前预期,2012年全球芯片产业成长率为2~5%;Muse表示,该机构下修预测数据是反映目前产业调整库存动作持续到2012年季的状况。此外该机构预测2012年全球GDP成长率为3.3%。

Muse对2012年芯片产业成长率的预测,与大多数其他机构分析师的看法也相去不远。在2011年底,Gartner预测全球半导体产业2011年成长率约1%, 2012年成长率则为2.2%;在2011年11月,IHS iSuppli分析师预测,2011年半导体产业销售额成长率为3.2%。

此外Muse也表示,Barclays Capital分析师仍维持对全球前段制程晶圆设备 (front end wafer equipment)产业2012年将衰退5%的预测。

标签: 2012年IC产业 2012年IC市场 芯片产业趋势 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续