详情页
首页>资料大全>企业资讯
泰鼎申请破产保护+国际企业为何越来越力不从心
电子工程专辑    发表于   2012-01-09

专注于家庭联网的Entropic通信公司尝试以5500万美元的价格收购图形芯片设计公司泰鼎(Trident)微系统的机顶盒片上系统(SoC)业务。后者已经根据美国破产法令第11章申请破产保护。

Entropic此举将使公司与博通、意法微电子、思科等机顶盒片上系统、ASIC厂商展开竞争。博通日前发布了新的集成式机顶盒片上系统产品线,支持MoCA 2.0家庭网络标准。Entropic也是MoCA 2.0标准的积极推动者。

Entropic计划为现有的泰鼎芯片及其客户提供支持,并拓展Trident产品线,支持MOCA。Entropic已经在MoCA同轴家庭网络标准上取得成功,该标准被很多IPTV和有线电视机顶盒所采用。

2010年年底,Entropic首席执行官曾宣布该公司已经成功售出3000万颗MoCA芯片。他认为到2011年年底每季度销量有望达到1000万颗。

泰鼎的机顶盒业务包括一系列支持全球卫星电视、地面广播、有线电视、IPTV网络的芯片以及DOCSIS调至解调器和媒体处理器。泰鼎的芯片采用一系列ARM Cortex-A9内核,支持Adobe Flash、HTML5、OpenGL ES 2.0。博通的MIPS内核芯片同样支持这些标准。

Entropic的报价还包括收购与数字电视相关的Trident专利、知识产权、范例设计以及软件。

如果能够在这次假马竞标(stalking horse bid)中胜出,Entropic公司会雇佣大约285名中国、印度、英国、台湾、韩国、美国的Trident员工。Entropic也会收购Trident位于奥斯丁、德克萨斯、北爱尔兰、印度海得拉巴的机构。Entropic还将使用泰鼎在中国、台湾、韩国的部分机构,并将评估是否需要保留这些办公室。

除了5500万现金以外,Entropic还将接手数目不明的债务。该交易已经递交给特拉华地区法院的破产法庭。法庭允许其它符合竞标条件的公司递交各自的方案。

Entropic预计法庭将在两周后举行决定竞标流程、破产费、交易破裂费的法庭听证。整个流程将在2012年季度结束。

Entropic总裁兼CEO Patrick Henry在一份媒体声明中表示:“该收购将为Entropic提供重要的战略机遇,让我们有机会将的MoCA解决方案(包括MoCA2)与泰鼎片上系统业务相整合,带来完整的系统解决方案”。

泰鼎总裁兼CEO Bami Bastani在声明中表示:“泰鼎的机顶盒片上系统业务与Entropic业界的MoCA解决方案产品线高度互补。两家公司有多年的产品合作历史,这对双方的OEM客户和服务提供商来说是一次平滑的交接。”

去年9月,Entropic向MPEG转码器芯片商Zenverge注资1000万美元,宣布将共同研发支持MoCA 2.0的整合式产品。去年早些时候Entropic还宣布说旗下MoCA 2.0芯片将于2011年6月出样。

锐迪科接手泰鼎特许技术,进入电视市场

另一方面,在纳斯达克上市的无晶圆厂射频、混合信号电路芯片公司锐迪科(RDA)微电子已经与Trident达成协议,采用其SX5数字电视片上系统。锐迪科称它有足够的现金余额来满足客户和卖家的需求。泰鼎与其开曼群岛子公司申请了破产保护,但它称在破产法院审判期间它的其它子公司不会受到影响,将会继续正常运营。

锐迪科与泰鼎签署的IP特许和开发协议规定,锐迪科将支付1600万美元现金来获得一项非排他性的、不可转移的全球特许权,在未来十年里非独占性开发、销售泰鼎SX5芯片的变种版本,以开发、生产和销售派生版本的Trident SX5数字电视SoC平台,有效期为10年。

这项特许技术的获得意味着锐迪科将在未来进入电视市场。

对于泰鼎破产一事,isuppli分析师顾文军在微博中评论称:“泰鼎公司从2008年以来一直多灾多难。 原创始人离职后就一直没好日子过。当年叱诧风云的电视三强GENESIS、TRIDENT和PIXELWORKS如今只剩下PW。泰鼎的破产是国际公司做消费电子越来越力不从心的一个缩影。顾文军指出泰鼎破产给其他厂商带来以下警示:产品在更新换代、客户服务等各方面一定要快;一定要重视中国市场;注重管理人才的重要性;拓展产品线;改善对待客户服务态度等。”另外他还在微博中透露,希望国内公司做好准备展开一些国际并购,让中国芯扬名世界。

标签: 泰鼎 锐迪科 电视芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续