详情页
首页>资料大全>企业资讯
博通首推第五代WiFi芯片+传输速率提高3倍
电子工程世界    发表于   2012-01-10

1月9日消息,美国博通公司宣布,将推出个基于第五代Wi-Fi(5G WiFi)的IEEE 802.11ac芯片系列。新的IEEE802.11ac芯片与传统的802.11n解决方案相比,速率提高3倍,电源效率提高达6倍。

业内人士称,2010年支持Wi-Fi的设备不到10亿台,预计2015年这类设备将超过30亿台,第五代WiFi芯片的出现,将解决更大量的无线设备快速通畅使用网络的困难。

据介绍,该芯片通过扩大家庭无线信号覆盖范围,使消费者能通过更多设备、在更多地方同时观看高清质量的视频。此外,高传输速率使消费者能用移动设备更快地下载网页内容,并快速同步包括视频在内的大容量文件。因为5GWi-Fi能快速传送同样的数据量,所以设备能更快地进入低功率模式,这样一来,就能极大地降低功耗,提高了电源效率。

传统的802.11标准目前存在一些限制,而802.11ac可提高速率、扩大容量和覆盖范围并延长电池寿命,因此第五代Wi-Fi标准将会在所有产品领域得到快速采用,未来802.11ac将成为影响力的移动和无线技术之一。

目前,博通已开始向零售商和PC设备制造商、服务提供商和运营商等战略性合作伙伴提供5G WiFi解决方案的样品,并将在美国消费电子产品展上展示5GWiFi的功能。

标签: 博通 第五代 WiFi芯片 ICKEY IC代购 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续