JDSU 日前宣布将于2012年下半年推出全新光学器件模块,为构建下一代光网络即自感知网络的重要器件。
这五个全新的JDSU光产品正处于开发阶段,产品架构基于对未来自感知网络如何运作的深入理解。JDSU提供的解决方案主要优势在于:网络设备制造商在设计新网络时可以自动及动态地重新配置网络流量。
自感知网络可以用来支持高带宽和难以预知的流量增加,因为企业和大众越来越多地使用互联网,像在线观看视频这样的实时应用已经成为日常生活的重要一部分。
JDSU通讯及商业光产品部门光通信首席技术官 Brandon Collings介绍说:“自感知网络需要一个全新的架构和一套全新的性能高、体积小而成本低的器件。我们正在开发一系列的产品推动构建这种架构。多年来,我们与客户合作建立起了坚实的根基,充分了解新一代网络的需要。”
针对自感知网络的全新JDSU光器件
双波长选择路由器(WSS)– 两个独立的1x20 WSS 整合成一个紧凑型封装,以支持下一代网络核心“路由和选择”架构。这将有效地支持快速波长路由选择,提高信号隔离,并减少在网络交换节点的光功率损失量。此外,还提供全面的动态频谱信道分配,其无色、无方向和无冲突性使得信道复用与解复用模块尺寸减小。
双多投开关 – 应用于自感知网络的新设备集成对,价格平超紧凑型单个封装产品,可以实现无色、无方向性和无冲突的波长路由选择。可以支持高达8度的光开关和16个收发器端口。
光通道监视器 – 高速度高分辨率的通道监测器,配有多路输入和一个扫描过滤器,以支持自感知网络灵活的频谱和动态重新配置需求。
混合拉曼铒放大器 – 该放大器可以将长途传输后的弱网络信号重新增强,而与传统的掺铒光纤放大器(EDFA)相比,注入网络的噪声更小。这使得100G或400G的信号传输距离更远而性能下降更少,充分利用了JDSU的高功率光泵和掺铒光纤放大器技术。
EDFA 阵列 – 几个掺铒光纤放大器(EDFA)集成到一个超紧凑的封装内,为灵活的复用及解复用模块提供放大功能。
自感知网络的主要特征
无色性 – 允许选择任意波长(或颜色)的信道携带数据沿网络内任一可用物理路由传输,而无需重新配置任何物理路由。
无方向性 - 允许任意波长信道携带数据沿网络内任一可用物理路由传输,无需重新配置任何物理路由。
无冲突性 – 解除了目前为防止沿不同路由传输的同一波长多路信号在相同的上/下模块被复用和解复用而设立的限制。
灵活的频谱 – 支持各种频谱带宽的波长信道提供了极大的灵活性,支持超过100G的数据传输速率,而目前采用的50GHz信道则需要额外的信道带宽。