详情页
首页>资料大全>企业资讯
发展LED家用照明市场待攻克
电子工程世界    发表于   2012-01-12

从事LED行业的企业家们都知道,LED家用市场是未来盈利的重要市场,但是他们却迟迟未能攻克家用照明这个领域,其中原因有多个方面。

首先,目前LED企业目标市场主要集中在政府采购、酒店等专业化市场,利润高,但毕竟数量有限,市场处在僧多粥少的境地。

其次,目前国内LED企业涉足民用市场的并不多,主要在室外照明、商用照明领域布局。相对LED家居照明,这些领域在价格接受度上更容易让LED企业获利。

LED灯卖得并不好,因为LED价格和节能灯、白炽灯差距较大。比如,3W的LED灯售价20元,7W的就要90元,而节能灯只要10元左右,白炽灯只需1元。在家用领域,LED灯目前基本“有口碑无市场”。

国家发改委已正式发文提出“5年之后中国将基本淘汰白炽灯”。据行业人士估算,淘汰白炽灯后形成的市场规模将高达几千亿元,作为好的替代品,LED照明产业五年内有望翻两番。

LED企业经营的路灯、广告灯之类的户外照明都属于订单化产品,客户一般都有个性化的需求。即使在同一个城市,两条马路上的路灯在亮度、显色度、外形上也不尽相同。

那么,如何打入家用照明这个广大的市场呢?首先要明白LED家用照明迟迟未能攻克的重要原因之一就是灯具价格贵的问题。而LED价格昂贵的主要原因在于芯片成本较高,芯片占LED灯成本至少在1/3以上。不过,两年前1W的LED芯片价格大概是3美元,但现在已经降到1美元以下。随着芯片价格的下降,LED价格过高问题有望在未来五年内得以解决。

 降成本才能占市场先机。那么,依靠什么来降低成本呢?有专家指出,如果是自己做研发,确实需要很大的投入,对于小型企业来说还承担不起。为了减少成本,同时又使产品具有较高的技术含量,可以选择跟科研机构合作。

标签: 发展 LED 家用照明 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续