详情页
首页>资料大全>企业资讯
MIPS+科技与+Gameloft+合作
电子工程世界    发表于   2012-01-12

为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 以及数字和社交电玩游戏发行商 Gameloft 共同宣布,两家公司已合作将多款 Gameloft 的电玩游戏,针对新的 MIPS-Based™ 平板电脑进行化设计。这些游戏包括:Asphalt 6: Adrenaline(狂野飙车 6:火线追击),Spider-Man: Total Mayhem(蜘蛛侠:全面混乱),以及 Let’s Golf! 2(一起高尔夫 2)。

这些游戏将会为内置君正集成电路 (Ingenic) JZ4770 移动应用处理器的 Android™ 平板电脑进行优化设计,而 JZ4770 处理器中采用了主频达 1GHz 的 MIPS-Based XBurst™ CPU。这款平板电脑可通过艾诺电子购买,售价不到 100 美元。在未来几个月内,此款平板电脑将会在美国和其他国家以不同品牌进行销售。“蜘蛛侠:全面混乱”将会内置在平板电脑中,其他游戏可向 Gameloft 商店购买。

Gameloft 高级发行副总裁 Gonzague de Vallois 表示:“我们非常高兴看到 Gameloft 一些的游戏能在 MIPS-Based 平板电脑上展现出的效果。这样经济实惠的价格,使这台平板电脑能为更多消费者所采用,让他们也能够体验我们高品质的 HD 游戏。我们希望能与 MIPS 的授权客户继续合作,将我们的游戏带到从平板电脑、到数字电视与机顶盒等各种的 MIPS-Based 平台上。”

MIPS 科技营销副总裁 Gideon Intrater 表示:“Gameloft 的游戏拥有绝佳的视觉效果,能在新的 MIPS-Based 平板电脑上创造出令人惊叹的游戏体验。我们很高兴能与君正和 Gameloft 共同合作,将高端游戏体验推向主流市场——这是通过 MIPS 架构与君正创新处理器设计的性能效率才得以实现的。这是我们构建高品质与强有力 MIPS 移动生态系统的另一个重大进展。”

标签: MIPS Gameloft Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续