2012 年 1 月 12 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布将广受欢迎的 OMAP™4 移动处理器的应用扩展至智能家庭领域。在 2011 年OMAP处理器应用于热门智能手机与平板电脑强劲势头基础上,TI 在2012CES上演示了其 OMAP 智能多内核处理器在四大智能家庭应用领域的各种功能,包括大屏幕显示、家庭视频聊天、家庭便利应用以及家庭机器人。
TI OMAP 用户体验团队总监 Fred Cohen 指出:“就像其它任何领域一样,我们在家庭中也经常使用智能电话与平板电脑。不过家庭环境中这些智能设备的独特使用模式才刚刚起步。OMAP 平台的智能多核架构可实现出色的多媒体功能、低能耗以及众多优异的差异化特性,无论是在起居室里观看更大屏幕的节目、还是在厨房中烹饪,都能帮助我们以全新的方式对我们数字家庭中的内容进行共享、浏览和互动。”
在本周的国际消费类电子展 (CES) 上,TI将在北厅N-116无线会展区展示 OMAP 4 平台的智能家庭体验。如欲了解更多详情,敬请访问://ti.com/ces2012。
大屏用户体验
坐在家里舒适的沙发上或在家庭办公室中,您不仅可欣赏高级高清电影,观看体育赛事,而且还可玩互动游戏,浏览移动设备拍摄的家庭照片,尽享大屏幕全高清电视屏幕或监控器带来的体验乐趣。
OMAP4460 处理器是创建高速极致视觉体验的理想平台。内容可通过 HDMI 或 TI WiLink™ 7.0 整合无线连接解决方案从智能手机或平板电脑上发送到大型高清显示屏上。OMAP 4 平台的智能多内核架构可与 2 个具有全高清视频编码/解码加速器的 ARM® Cortex™-A9 MPcore、Imagination Technologies 的强大图形内核(SGX540 或 SGX544)、硬件显示子系统以及双通道 LPDDR2 存储器形成互补,推动这种使用模型的发展。高端内容通过 TI M-Shield™ 安全解决方案进行端对端保护,可确保在可信执行环境 (TEE)中运行安全服务。
这些技术的一大应用就是可实现无线显示,无需复杂的连线,便可为高级屏幕欣赏体验实现点对点设备连接。TI 目前正在 CES 上演示无线显示使用案例,如用户向大屏幕电视发送智能手机或平板电脑高清视频内容的“电影模式”等。
Screenovate 提供的增强型无线显示演示展示了基于 OMAP4460 处理器的 TI 平板电脑向电视发送游戏,而同时又将该平板电脑用作游戏触摸屏控制器的精彩过程。
对于喜欢在移动设备上欣赏流媒体全高清电视节目的用户而言,TI 一直在同 MobiTV 公司密切合作,通过 OMAP4460 处理器优化了高级白标移动视频平台。MobiTV 的媒体交付技术与友好用户界面可并行提供多个视频通道,实现更高的实时视频体验。
MobiTV 技术副总裁 Cedric Fernandes 指出“我们很高兴同TI合作,在 OMAP 平台基础上扩展我们的技术。两家公司正在密切合作,在 OMAP 平台上提供安全的高清内容,进一步支持 TI 提供高质量产品的一贯承诺。”
Fanhattan 是一款全新数字娱乐发现服务,可帮助用户在互连设备上导航越来越多的高级数字内容服务。Fanhattan选用 OMAP4460 处理器实现丰富流畅的用户界面,使高级娱乐内容的发现、浏览与欣赏成为真正激动人心的体验。
Fanhattan 电视业务副总裁兼总经理 Christopher Vinckier 指出:“Fanhattan 选择 TI OMAP 平台,不仅因为其强大的计算及图形性能功能,还因为该公司一向提供的世界级支持可为我们这样的新兴公司不断提供帮助。”
OMAP4430 处理器去年夏天率先通过了 1080p 全高清硅芯片参考实施 (SRI) 认证,可在 Android“姜饼”(Gingerbread)上回放 Netflix 高级内容,从而为基于 OMAP 平台的内容存取添加了另一个独特的良机。今天,TI 宣布 OMAP4460 处理器也获得该荣誉,成为首款在 Android 蜂窝上播放 Netflix 全高清视频流的认证型处理器。
娱乐体验还必须获得高清音频才能确保完整。TI 将率先在基于 OMAP4460 处理器的平板电脑上演示 Dolby 电影音频体验。Dolby 技术采用 OMAP 处理器的 ARM Neon™ 加速,不但可创建浸入式环绕立体声,而且还可增强对话清晰度,率先向市场推出移动设备极限高清音频体验。
亲朋好友之间的视频聊天
OMAP 4 平台可将亲朋好友之间的视频聊天体验带到全新的高度。有了 OMAP4460 处理器,视频通信现在不但可支持多人交流,而且还可在大屏幕上实现出色的高清影像质量。实时录制与内容共享等全新特性将进一步增强视频聊天体验,使用户能够一起欣赏相册与精彩的视频,一起完成学校作业,并将此前精彩的家庭摄影进行存档。
OMAP 平台的以下软硬件特性可实现上述功能:
• 在 IVA-HD 上加速的 H.264 编码/解码;
• 通过片上影像信号处理 (ISP) 提高影像质量;
• 隧道化 OpenMAX 可确保低时延。
TI OMAP4460 处理器不仅可通过 Skype 实现点对点全高清移动视频聊天,而且还能够添加同步高清视频录制功能。Skype 的 SILK 音频与回声消除技术可实现锐利的音频,从而进一步增强 1080p 体验。
此外,TI 还在 CES 上演示了同步内容共享的全高清多用户视频聊天,该共享功能采用 OMAP 4 平台上运行的 Ittiam 视频会议技术实现。
家庭便利应用
设想一下,您可以根据平板电脑上的菜单在家烹饪,而且无需使用裹满面粉的手指触摸屏幕,便可随意翻页、缩放、设置定时器或计算用量。凭借 OMAP 4 平台的手势识别技术,上述工作及许多其它日常任务都可通过手势控制得到改善。
Stonetrip 首席执行官 Philip Belhassen 指出:“手势识别创新技术配合 OMAP4460 处理器的高性能,可实现全新的游戏与非接触控制。手势控制成为日常家庭工作的一部分,可显著改进我们的生活方式。”
TI 展示了 Stonetrip 采用 Shiva3D 引擎开发的应用,该实用应用由 XTR3D 技术的OMAP 手势识别引擎实现。OMAP4460 处理器智能架构的以下 3 项主要特性是该演示的关键:
• 针对不同照明条件进行补偿的 ISP 可确保流畅的手势识别;
• 片上 DSP 与影像子系统支持手势识别引擎;
• 开发人员可使用一系列 API 便捷地为任何应用添加非接触手势控制,即便那些初设计未考虑支持手势控制的应用也不例外。
XTR3D 创始人兼首席技术官 Dor Givon 指出:“直观易用的烹饪应用说明手势识别技术已融入我们的日常生活。XTR3D 基于软件的技术有助于开发人员在所有平台上高度灵活地设计和部署手势控制工具,无需考虑硬件规范。”
家庭机器人
今天的机器人能协助我们完成日常家务,改善学习体验。TI 在 CES 上演示的机器人展示了OMAP 4 平台在该领域的巨大潜力,因为这是一款低成本的超低功耗解决方案。
OMAP 处理器可使用任何标准的原始摄像机传感器为机器人设计添加视觉功能。OMAP4460 处理器支持多达 3 部摄像机,不仅支持立体视觉功能,而且可提供开源硬件加速计算机视觉库。此外,在OMAP 4 处理器上设计新一代机器人的开发人员还可充分利用智能多内核架构的完整特性集,满足众多丰富多媒体以及高强度使用案例的处理需求,为未来无尽设计创意打下坚实基础。
商标
OMAP、WiLink 以及 M-Shield 是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。