详情页
首页>资料大全>企业资讯
寻找中国需要的IC产品
电子工程网    发表于   2013-05-21
作者: 赵娟

上周五去东莞参加了2013松山湖IC创新高峰论坛,这已经是第三届论坛了,除了参与人数从初的50人到70人、再到今年的100人,论坛也更专注于行业变化,比如今年的论坛就出现子标题——面向移动互联应用。

跟往届一样,除了各级政府领导及半导体协会介绍松山湖的产业政策外,就是IC推荐了。正如芯原董事长兼总裁戴伟民指出,“IC创新高峰论坛推荐的不是性能好的芯片,而是的、中国需要的产品。”

他谈到了去年推荐会上推荐的几款芯片的市场情况:泰斗的GPS/北斗二代双模导航基带SoC在2012年底超过20万颗、新岸线的芯片被广泛用于google TV dougle、澜起出货量超过1000万颗、RDA的RDA8851x在Q4超过2000万颗。

与去年相同的是,今年也是推荐七款IC,包括:和芯星通的北斗+GPS/GLONASS/GALILEO导航芯片蜂鸟(HumBird)、云英谷升级视觉体验的Neptune、思比科500万像素CMOS图像传感器芯片SP5408、赛微微电子即插即用电池电量计CW2015、无锡硅动力LED驱动控制芯片SP5518F3、美满(Marvell)四核世界模(TD-SCDMA & WCDMA)智能手机芯片PXA1088、联芯科技四核ARM Cortex-A7,TD-SCDMA/GSM双卡双待智能手机芯片LC1813。

用几毛钱,在物理层提升显示效果

此次IC创新高峰论坛上,云英谷带来了一款算法芯片Neptune,云英谷营销总监韩旭表示这款芯片是基于2007年就提出的技术,低功耗,5X5mm,能非常显著的改善显示质量。

“有两种方式使用该芯片,一种是放在主板上,这样成本更低;另一种方便升级,可以放在FPC上,该产品的厚度做到了0.7mm,所以非常容易实现。” 云英谷营销总监韩旭介绍道。

虽然目前在谷歌和百度上都搜不到任何产品信息,但他私下向记者展示了一款深圳客户的平板产品,就是通过在FPC软板上增加一块算法芯片轻松实现视频质量升级,而此软板可以很容易的折叠到屏幕后方。与客户签署保密原因,他没有让记者为该产品拍照。

完全 自主 创新的产品,因为技术的积累很重要,目前没有竞争产品。“系统公司虽然可以定制化优化其系统画质,但都是从应用层出发的,我们的芯片则是从物理层提高画质,而且是可以针对包括非晶硅、AMLED等任何一种显示技术。”

在被问及为什么将此算法软件没有以软IP形式,却以IC实现时,韩旭表示,这是公司的一个运营模式问题,他们希望从此IC开始,未来加更多的功能进去。

又一款 本土 500万像素的传感器芯片!


前几日格科微电子的5M BSI的传感器刚出来,这边思比科微电子就带着自己的500万像素CMOS传感器SP5408和大家见面。

与格科采用BSI技术不同的是,思比科的传感器采用的是FSI技术。思比科微电子CEO陈杰向记者详细分享了目前CIS主流的三种技术:FSI、光导FSI和BSI的优缺点,他认为FSI更适合做小于5M的产品、光导FSI适合5~8M、BSI适合大于8M的产品;但BSI目前成本高且良率低。

“因为工艺不同,所以我们的5M芯片比格科的便宜20%没问题。” 陈杰表示。

此外,陈杰还向大家分享了车载、安全监控、医疗、游戏等市场,并提到其200万像素芯片单月出货400万片的记录。

“我们2007年就准备上车载市场,但当时市场没有起来,不过现在我们发现该市场的需求已经起来了。”陈杰表示,“在医疗市场,尤其是胶囊内镜领域对传感器需求也很高,其分辨率要求很小,一般几万到10万像素就够了,该领域长期来是被一家外过公司掌控的,但近我们的产品已经通过合作方式进入该领域。”

二代蜂鸟(HumBird)着陆,北斗+ GPS/GLONASS/GALILEO

国家自主知识产权受关注的,除了TD,就是北斗。中国北斗卫星定位系统一直是专业人士和非专业人士都非常关注的,去年的松山湖IC创新高峰论坛是邀请的是东莞泰斗微电子和大家分享其产品,今年则是和芯星通。

和芯星通上海分公司副总经理李小伟带来的是自己的蜂鸟二代,北斗+ GPS/GLONASS/GALILEO低功耗GNSS芯片。“目前我们还仅仅是提供基带芯片,可以选择搭配广州润芯或上海佳美射频芯片。”李小伟表示。

“但是要准备进入消费市场,就要把RF的die也做进去,平板和手机这类产品都需要在单芯片中实现。”李补充道。

因北斗芯片价格仍远远高于GPS,日前众多分析师都在关注北斗的芯片生产对外开放后,是否会引发北斗芯片厂商的争夺战。“开放标准,把市场做大,这对北斗的产业链是非常有好处的,我们预计下半年,消费者可以用到北斗。”李小伟表示。

“北斗目前更像是锦上添花的东西,消费者需求并不是非常强烈。虽然标准开放,但半导体厂商也没有想象中的那么积极。比如虽然有听到MTK有相关产品,但是我并没有看到。”李小伟透露。他表示未来公司也会通过IP授权等模式与其他半导体厂商合作。

同时也参加了该论坛的美满(Marvell)电子科技 FAE总监陈浩珉透露Marvell在硬件上以具备能力,预计其芯片会在第三或第四季度支持北斗。

便携时代迫切需要的——高精度电池电量计

电池电量计是一个非常受关注的技术,不管在哪一个电池使用的时间点,可以精确的估算出电池剩余电量,更进一步的,依据目前设备的能耗状况,估算出剩余可用时间。比如估算看电影还可以看多久,打电话还可以打多久,甚至于要作视频会议还可以讲多久,玩游戏可以玩多久等等。TI和美信等国际厂商都在此领域耕耘已久。

“电池不是冰箱,不是有多少电就能放多少。”赛微微电子总经理蒋燕波表示,大家都对电量计有一个认识误区,事实上电池变化很多,比如温度,老化,电池衰减都会影响电池电量的,所以对电池进行建模是非常关键的。

“目前电量计有两种做法,一种是集成到Battery Pack中,这种方案比较贵,且面每块备用电池都需要一个电量计,比较浪费;另一种就是集成到系统中。”蒋燕波表示。高精度低成本即插即用CW2015是一个专门应用在手持及便携式设备的,可同时应用在系统侧及电池侧的无检流电阻的锂电池电量计。

即插即用的意味着快速制造,上电后快速上报SoC,不需要充电放电学习、电流校准流程及专门的生产设备。且外围只需要5-7个外围阻容器件,不需要高精度检流电阻。

蒋燕波大方的展示出CW2015和TI bq27541的性能对比:“关键的性能指标一个是非充放电时的稳态精度,这个性能我们和TI都做到了1%;另一个是暂态精度,我们的指标是3%,TI的产品没有给,但是我们测出来是3~4%。”

“目前我们还主要做平板市场,手机市场的量还没有上来,这两个市场的区别是手机对精度要求更严格,需要专门的算法。” 蒋燕波表示。他透露公司还有其他产品用于电网储能领域。

CW2015定价小于0.5美金,上个月出货达100万颗,蒋燕波透露。
标签: 自主 本土 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索