详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser提供业界的Altera Cyclone® V低功耗FPGA
EEWORLD    发表于   2013-05-22

2013年5月21日 – Mouser Electronics正在备货 Altera 公司业界的28-nm Cyclone® V FPGA 。 Cyclone V FPGA结合了高性能、业界低的操作功耗以及系统成本,是工业、无线、有线、广播和汽车应用的理想选择。

该低成本Cyclone V平台为工程师提供了前所未有的集成水平和性能,极大地降低了总体系统成本。  由于集成了硬存储控制器、PCIe硬IP模块和可变精密DSP模块,Cyclone V FPGA使工程师可以针对各种不同的市场快速开发差异化设计。 该系列包括集成3.125 Gbps收发器的GX型号,以及集成5 Gbps收发器的GT型号。 此外,该系列还有三种不同的SoC型号,均集成基于ARM的硬处理器系统。

欲了解有关Cyclone V设备和Cyclone V GX FPGA开发套件的更多信息,请访问://www.mouser.com/altera-cyclonev。 欲了解有关Altera Cyclone全系列产品的更多信息,请访问://www.mouser.com/new/altera/altera-cyclone。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。


关于Mouser
Mouser是TTI的子公司,是沃伦巴菲特的波克夏哈萨威的企业家族中的一员。Mouser是一流的授权半导体和电子元件分销商,专门致力于向电子设计工程师和采购推广新产品和新技术。Mouser网站有来自超过500家生产商的300多万种产品。每年出版多语言版本产品目录为设计者提供现有的元件数据,以用于下一代的产品设计。Mouser位于美国德州达拉斯南部,拥有先进技术的49万2千平方英尺仓库向全球170个国家,超过37.5万家客户出货。更多信息,敬请访问://cn.mouser.com。


注册商标
Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

标签: Mouser Altera Cyclone® FPGA 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY