详情页
首页>资料大全>企业资讯
100万次擦写!三星首创45nm嵌入式闪存
驱动之家    发表于   2013-05-22

三星 电子近日宣布,正在开发全球首款采用45nm工艺的 嵌入式闪存 eFlash,并且已经成功在智能卡测试芯片上部署了新工艺,为量产和商用打下了坚实基础。

三星宣称,基于其45nm eFlash的智能卡电路具备极高的可靠性、耐久性,每个闪存存储单元都可以确保100万次的擦写循环,是市面上其他方案50万次的两倍,因此性能也是极为出色的。

而通过对闪存单元架构、操作机制的双重改进,测试芯片的随机访问性能、能耗相比于上代80nm eFlash分别提升了50%、25%。

三星计划在2014年下半年出货基于45nm eFlash的智能卡电路的样品。除此之外,这种嵌入式闪存还可用于NFC、eSE(嵌入式安全设备)、TPM(可信赖平台模块)等领域。

标签: 三星 嵌入式闪存 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片