小米 公司当前的总部设在北京北四环外靠近望京的入口处,占据了一座不起眼的写字楼的几个楼层。再往这个30万人口、日韩籍人士聚集的商业社区深处走去便可以看见一批世界500强公司的总部大楼,其中包括摩托罗拉移动等。
在小米公司,依稀可以感觉到这是一家体量正在迅速变大的公司:普通两个人的工位上挤了四五个人,公司的过道里堆满了各种来不及收拾的宣传品和纸箱;与员工高密度的工作区域相比,用户和公司交流的区域“小米之家”倒是很宽敞,新年过后的周末已经有不少用户在这里体验公司的产品。小米公司2010年4月成立之时还只是一家只有几个人的小公司,但是到第二年年底便发展到了400人;2012年公司招募了1600多人,达到了2000多人的规模。
这些都是小米手机创始人雷军初无法想到的。他曾在公司年会上对所有员工说:“我一直问自己两个问题:用户会不会为我们新产品激动?用过后会不会给朋友推荐?”他和几名创业者坐着想象未来的时候,很多行业大佬告诉他们卖30万部就是天量。结果他们很快开始下百万级的订单。这时有股东建议他们干70万台就可以了,不能冒进。而当时他们面对的需求仍然在暴涨,以至于雷军早的创业伙伴林斌宣称干到400万台就要裸奔。几个月后,在用7个蛋糕做成的400万数字前,公司总裁林斌面对众多员工的手机闪光灯,脱掉了上衣。终公司的年度业绩是719万台。
在瞬间拥有大批铁杆用户的同时,公司去年营收达到了20亿美元。20亿美元意味着如果再多卖出一倍的手机,他们就基本达到美国500强公司的规模。也正为此,在前不久,雷军被《财富》杂志选为改变商业规则的11位“开拓者”之一。
开拓中间地带
43岁的雷军被认为是一位典型的拓荒者。面对越来越懂行、渴望更强大功能但是对价格日益敏感的消费群体,高端厂商受迫开始自上而下提供中低端的产品;另一方面,低质量的智能机厂商在越来越廉价的同时开始用更好的软硬件体验自下而上吸引用户。雷军则站出来开拓中间地带,他的商业逻辑是用质量的配件制造出低价的智能手机。
这一切的可能源于两三年前,主流计算机芯片制造商开始销售成套的移动芯片,也就是触屏移动设备的“大脑”。谷歌在更早的时候推出了安卓移动操作系统,并将其定位成免费开放的软件平台。便宜的硬件加上一个开放的、免费的软件平台,彻底降低了这个领域的创业门槛,继而诞生了大量手机制造和定制移动操作系统的创业公司,这些在过去的PC时代是无法想象的。
到今天,部分台湾和大陆等地的芯片开发商甚至开始将芯片和安卓等软件应用打包提供给制造企业。这类“交钥匙工程”的结果我们已经看到,2012年全球有7亿部智能手机被生产出来,而市场呈现出一个两极的形态:一边是销售两三千元以上高端产品的苹果和三星,而另一端是由大量的中国本地厂商提供的更廉价的产品。深圳等地一些原本维修固定电话机的工厂一转身就成为了智能手机的制造商,而他们产品的价格低到只有四五百元。
在众多低价低质的中国创业者中,雷军走的是高质量、同时也是高风险的产品道路。也许是过程太为顺利,以至于这位以亲力亲为和实践著称的CEO近和媒体提到“小米的成功85%靠运气”。
成长的痛苦
不过这初的运气发展到今天却变成了一种莫大的烦恼——供货的压力。每周排队的都是200万人,却只有二、三十万台手机。而且这200万人中还有“黄牛”在扰乱对市场需求的真实判断。
这种供应链的挑战本该是一种“成长的痛苦”,只有用户数量增长迅速的产品才会有买不着的用户感受;但是由于其中的复杂程度超出了行业之外可理解的范围,有评论开始把一切归结为饥饿营销。更糟糕的是,黄牛党利用闲散用户,比如以大学生的身份排队抢货,抢到后到淘宝加高价钱出售,导致有用户开始怀疑公司的价格政策。
“对这个行业略有了解的人都知道我们做的是‘海鲜’的行业,一天不卖就臭了。在这个海鲜的行业谁能囤货不卖呢?”雷军在采访中反驳了对公司囤货的质疑。这个比喻有一点很恰当:当代的智能手机在库存的过程中每一分钟都在贬值,如果短期不卖掉,不去抢占市场,那很有可能永远失去机会。怀疑这个规律严肃性的人可能忘记了一个几年前的经典商业案例和一家已经和手机几乎联系不上的品牌:爱立信。
一场本来不严重的工厂火灾同时影响了两家公司:爱立信和诺基亚。诺基亚灾后迅速改造了自己的手机,尽一切可能用日本和美国其他供货商的芯片,以保证迅速和持续地供货;作为对比,由于对供应链的风险缺乏预计,态度消极的瑞典公司爱立信损失了4亿美元的销售额,并终退出了手机业务,诺基亚则接手了这个繁荣中的市场。
为了面对这个挑战,防止同样的悲剧发生在自己公司身上,雷军必须成为一名准确的预言者,以应对各种可能的系统性风险。雷军指出之所以产能总是跟不上排队的用户是因为下单和供货之间有12到14周的时间差,“今天我们正在销售的货三四个月以前就下了单。”而的挑战就在于此。当他发现无论如何努力,这种预测的风险都会存在时,他和创业伙伴们做出了一个风险很高的决定:做端的产品。
手机行业供应链的复杂程度超出了普通人的想象。此外,技术革新在这个行业一日千里,每几个月都会有新技术爆发,就如当年的PC行业,没有人能准确预计今后三四个月的情况。哪怕你稍有不慎公司就会关门。“2010年8月16日我们发布了小米一代,在当年是全世界配置的产品,到今天它可能已经变成中端产品了。”雷军接着表示他梦想公司第二代手机产品能做两年。这种梦想是有现实依据的:苹果iPhone4诞生于2010年6月,至今热销,期间已经历时两年半。“iPhone4在大街上还在卖,而且只有苹果做到了。”雷军言语间表达了钦佩,他同时指出延长产品的生命周期,可以降低系统性的风险。
以小米手机2为例,该设备涉及到1,200多个元器件,缺其中任何一个都不可能开始生产。以相机模组为例,这个部件又有6家左右的核心供应商,而这些供应商还有自己的上游厂商。这些多级的、复杂供应链关系构成今天我们所说的全球化生产,但是也意味着任何一个国家的任何一家厂房都有可能成为蝴蝶效应中的那个“扇动的翅膀”。
小米公司的创业者刚入行业时发现保证12到14周可以供货的上游厂商无法出货,原因是泰国的海啸淹掉了一些工厂,其中包括小米手机采用的电芯的上游、甚至再上游的厂商。而此前在精密仪器和精细化工(行情 专区)见长的日本所发生的地震也影响了手机中的电感器部件。
雷军接着回忆在初装配时也曾因为两名工人打架就停产了一天。“我们的合作伙伴虽然都是500强公司,但是后谁都不敢拍胸脯保证准时交货。”据了解,即便没有发生天灾人祸,有些行业的上游厂商为了规避自身风险,可能在订单上打折扣。比如一家手机公司下了100万台的单,终生产方只给自己的上游下了50万台的量。而在组装厂的层面上,公司需要两条生产线的时候可能对方只准备了一条线。因为多一条生产线意味着多一倍的工人在等待开工,万一产能上不来,人力投入便浪费了。这些制造业协作中的复杂度是消费者无法想到和理解的。
额外的代价
作为应对,雷军证实小米已经派驻员工监控到了工厂层面。那么为了控制这种系统性的风险,大公司都怎么做呢?据了解,苹果公司会派自己人入驻上游厂商,甚至一家工厂有百人之多,监控所有环节。而乔布斯的继任者蒂姆·库克就是一位全球供应链专家,他甚至有可能比那些供应商的老板更了解他们的上游厂商的生产细节。
这种种环节上的复杂性增加了预测的难度,同时也提高了错误预测的代价。除了苹果和三星,比小米售价更高的高端手机厂商中有很多在财报上显示亏损。据近报道,苹果和三星两家公司2012年在手机市场获得的利润总和占到了整个手机市场总利润的103%,这是因为它们的竞争对手包括摩托罗拉、索尼和诺基亚等加起来亏了3%。除了HTC一家公司实现1%的盈利外,黑莓和LG等公司也都处于不亏不赚的状态。
作为额外的挑战,这些公司还要面对巨额的前期投入。一套生产模具价格数百万,如果月产150多万台手机则需要30套模具,所以光是模具就要投入6000万。此外,如果组织10条流水线,其中所有的设备都需要购买,因为它们无法通用。所以如果后CEO预言失败,销量没有达到目标,不仅仅意味着材料(行情 专区)的损失,而是所有的环节都损失了。
对于行业的苹果公司来说,这种投入的挑战要更大,因为他们要去探索一些“模糊的边界”,把赌注押在一些独创的器件上,比如老搭档康宁公司开发的“大猩猩玻璃”。对于某些开创性的新技术,在认定其价值之后,苹果公司会提前出资让供应商按他们的要求盖整个工厂,然后两年后一家独享成果。他们需要预测更长的时间周期,但是一旦成功,公司的核心竞争力也更加持久。
乔布斯离去后,苹果公司这种持续正确预测能力就和这家传奇公司中每一名平凡的管理者息息相关。对于雷军来说,他不仅要在手机上采用好的部件,在公司在每个环节上这位CEO也是尽其所能找到那些正确的人。除了招募了摩托罗拉整支产品团队外,公司的总裁林斌来自谷歌。林斌曾是谷歌中国工程研究院副院长,全权负责谷歌在中国的移动搜索。近,他向雷军坦白自己为什么三年前愿意跟他干小米,因为雷军说了一个自己的梦想:“要开家小餐馆,门口有人排队。而有人排队的餐馆一定是好餐馆。”当然,现在这对搭档要解决的问题是如何尽可能预测准确,让排队的人能够在三次之内买到他们生产的手机。
此外,据公司员工介绍,这里每人都有一个工号,如果离职,这个号码便保留不再填补;这似乎给每个人都背上了一件乔丹那骄傲的23号球衣。不过,一家快速发展公司的经理层要面临的问题不像乔丹那样凭借出众的个人能力可以解决:由于迅速增长的员工人数,表现不错的雇员刚融入新的公司环境就要面临突如其来的、更大的团队责任。雷军在采访中证实有的年轻员工甚至要立刻管理几百人。而在业务方面,两年内光是打假就可能需要一两百名员工专职参与。这些管理上的挑战和行业挑战完全不同,对于软件和互联网行业出身的雷军来说,真正的拓荒之路才刚刚开始。