诺基亚新旗舰手机终于浮出水面,就如此前预测一般,诺基亚此次特意强调其Lumia 925出色的摄影功能。与Lumia 928相比,这款手机在摄像头上有所提升。不过,两者真正的区别还是在于Lumia 925所拥有的铝制外壳。
在欧洲,人们不喜欢手机太厚,也不喜欢塑料外壳,因此对诺基亚之前的旗舰智能机Lumia 920也是一直批评声不断。如今面世的Lumia 925机身纤细,又有铝制外壳,重量为139克,比185克的Lumia 920和163克的Lumia 928要轻得多。
诺基亚Lumia 925配备了一颗870万像素摄像头,支持无线充电,采用4.5英寸AMOLED触控屏幕,分辨率为WXGA(1280×768),搭载1.5GHz高通双核处理器以及配备1GB RAM + 16GB ROM的内存组合。
IHS Screen Digest分析师伊恩•福格(Ian Fogg)如此评价Lumia 925:Lumia 925与7个月前的Lumia 920在硬件方面超级像,从此可以看出Windows Phone对硬件的有限支持阻碍了诺基亚的发展。
Lumia 925之所以在硬件上没有太大亮点,是因为这款手机主要特色是照相应用,其预装了拍照社交软件Oggl和诺基亚自主的Smart Camera软件。虽然以上功能都很出色,但还不足以令人惊喜。
且往低处看
Windows Phone的局限性不允许诺基亚充分展示其创新能力,但诺基亚也并非无所事事。在过去的几周里,诺基亚发布了几款低端手机,彻底摆脱了微软的束缚。
几周前,诺基亚推出配置实体键盘的Asha 210,其售价为72美元。上周四,诺基亚又推出Asha 501,其搭载由塞班S40演变出来的操作系统,并配置触摸键盘,售价也在100美元以下。
Asha是诺基亚在2012年收购挪威Smarterphone公司后投资研发的。新版的Asha手机具有“Fastlane”界面。这个界面类似于时间轴功能,可以将用户近几天用过的应用按日期纵向排列。这是一个使用记录和多任务管理器的杂交产物。
诺 基亚将触摸屏的Asha手机也称之为智能机的行为招来不少批评声,有人就认为诺基亚是为充数其智能手机出货量而使得的伎俩。可能有这方面的原因,但是我认 为诺基亚有权力称之为智能机。当Asha 501发布时,诺基亚已经发布新款软件开发工具包和新款程序内支付工具,鼓励研发者关注经过革新的Asha平台。目前,针对该平台的Facebook、 Foursquare以及Twitter等应用已经出现或在研发之中,而EA和Gameloft等游戏厂家也表示有兴趣参与。
当然,重量级的应用仍然缺位。不过,恕我直言,这些我们讨论的应用似乎在平板电脑上的操作效果要强于智能机。加上Asha又有很不错的续航时间,因次,Asha加上平板电脑貌似是很诱人的搭配。
诺基亚的创新对象
Windows Phone的前景可能在于其价格将越来越低,可能在某个阶段与中低端Android智能机展开直接竞争。目前,诺基亚只能将Windows Phone智能机的价格控制在200美元左右。不过,Asha系列手机已经开始向Android手机发起进攻,在价格上还占有一定优势。
诺 基亚很注重针对Windows Phone和Asha产品改进其工业设计,以提升用户体验。不过,在自己的系统上进行修改似乎更加自由。此外,售价也是问题,Lumia 925标价是Asha 501的六倍。如果消费者对新款Asha平台反应良好,Asha 501或许比Lumia 925更具市场潜力。不过,现在只能说“如果”,因为诺基亚近一期财报显示,Lumia产品销量呈上升趋势,而Asha则出现下降迹象。
Lumia 925确实很出色,如果我选择高端智能机的话,一定会认真考虑的。但是,真正令人眼前一亮的是诺基亚的低端手机,其创新能力在低端机上的展现显然要比在Lumia上更加充分。