全球 4G 建设部署方兴未艾,关于 5G 的技术研究就已经拉开了大幕。
大多数人都还不知道,欧盟政府已经抢先一步,在六个月之前的2012年11月成立了总投资达2700万欧元的5G研究项目——METIS(构建2020年信息社会的无线移动通信关键技术)。据悉,该项目由29个成员组成,其中包括爱立信、法国电信等主要的设备厂商和运营商,以及欧洲众多的学术机构,甚至是汽车行业的宝马集团。
从项目名称中不难看出,欧盟5G研究项目是为了通过构建下一代移动和无线通信系统,来应对2020年及未来所面临的社会挑战。但究竟什么是5G,它与过去的 移动通信技术 有什么区别?5G会给我们的生活带来怎样的变化,现在研究5G是否过早?这些成员在5G研究项目中扮演着什么角色,整个项目要达到什么目的?
5G来了
首先让我们来看看5G研究为什么会在这个时候出现。
欧盟5G项目总体负责人、爱立信研究员Afif Osseiran认为,在十年左右的时间里,全球移动数据流量将有1000倍的增长,用户的数据速率将比今天提升10倍甚至100倍,同时,联网设备的数量也将增加100倍。在这种变化之下,网络的连接和数据流量的处理能力都需要有极大的提高,而所有这些还需要以低成本和可持续发展的方式来完成。
也就是说,是这些市场的特点和需求,使得“面向未来无线通信环境和需求”的5G研究项目应运而生。
除了市场需求之外,从全球移动通信技术的发展历程来看,如今也已经到了启动5G研究的时候。过去2G、3G、4G的技术演进表明,几乎每十年就有一个新的技术出现,而每一个新技术从研究到商用部署,都要经历一个较为漫长的过程。
据Afif Osseiran介绍,全球关于5G的技术研究,目前还处于早期研究阶段,未来还将经过技术研究、标准化、外场试验等阶段,并终实现商用部署。
即将到来的5G到底是什么?与过去的移动通信技术相比,5G有什么不同,它的核心技术是什么?5G究竟是一种技术演进,还是一种革命性的新技术?
Afif Osseiran认为,在未来十年,5G将成为用户享受极限网络体验的方式。但需要注意的是,5G并不是一个网络技术,也不是几个完全新的无线接入技术,而是采用“以体验为中心”的方式——不同于以往“以技术为中心”的方式,通过集成多种无线接入技术提供极限体验来满足不同的需求。
简单来说,5G是通过集成多种无线接入解决方案,来构建未来网络社会的“融合网络”技术。它既不是单一的技术演进,也不是单一的新技术,而是通过现有无线技术演进和开发补充性的新技术,构建长期网络社会。