详情页
首页>资料大全>企业资讯
美国经济将致半导体产业再下滑,并面临“三重威胁”
电子工程专辑    发表于   2012-02-02

 

顾问机构International Business Strategies (IBS)的创办人暨执行长Handel Jones预期, 2012年半导体产业成长率将有6~7%,但在2013年将因为美国经济趋缓,再度走下坡。Jones在美国加州一场由SEMI主办的年度座谈会中发表演说时还指出,IBS预期存储器市场将因价格提升,在2012年有11%的成长,同时间非存储芯片的成长率则预测为6%。

 

Jones表示,他预期美国经济今年将继续借款而获得支撑,因为现任总统奥巴马寻求连任,以及由共和党主导的美国国会试图推出自家阵营候选人取而代之。但随着美国总统大选落幕,Jones认为美国将采取紧缩措施以遏止2013年的政府财政赤字飙升,并因此造成整个美国的经济发展趋缓。“但半导体产业衰退情况会多严重,还很难预测;”Jones补充:“我认为下滑坡度可能会相当陡峭。”

 

IBS所预测的2012年半导体市场6~7%成长率,与其他市场研究机构先前所公布的预测数据相较,还稍高了一些;IC Insights预期2012年半导体市场成长率为7%,IHS iSuppli的预测数据则是3.2%,Gartner的预测仅有2.2%。不过IHS iSuppli预测2013年半导体市场成长率有6.7%,IC Insights则认为2013年该市场业绩表现与2012年相当。

 

“以长期来看,我们仍看到不少利多;”Jones表示:“不过产业界现在面临的一个问题,是许多公司的利润很低。”这些厂商是以低价产品来换取市场占有率。而Jones也预言,2012年将会有1至2家芯片厂商宣告破产;他指出,芯片厂商在28纳米工艺节点遇到不少良率问题,特别是在高介电/金属栅技术,预期到20纳米节点也会遇到类似的困难:“我们认为20纳米会是非常艰困的技术节点。”

 

Jones列出了半导体产业面临的“三重威胁”,一是过孔硅(TSV)3D芯片技术,二是3D晶体管FinFET的采用,第三则是18吋晶圆;但他表示,产业界采用TSV技术的时程已经比预期慢:“当我们继续向前走,每一代技术的门槛会越来越高;而且现实的情况是,你无法靠过去的经验来克服那些挑战。”

 

综合一些对产业长期前景的预测,Jones估计高通(Qualcomm)可在2015年晋身年营收300亿美元的芯片厂商(该公司2011年芯片营收规模约为95亿美元);他并预言,韩国三星电子的芯片业务营收将会持续成长,对半导体产业龙头英特尔的宝座产生莫大威胁。

 

标签: 半导体产业 2012半导体产业趋势 半导体技术挑战 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续