Mouser Electronics正在备货Altera公司业界的28-nm Cyclone V FPGA。 Cyclone V FPGA结合了高性能、业界低的操作功耗以及系统成本,是工业、无线、有线、广播和汽车应用的理想选择。
该低成本Cyclone V平台为工程师提供了前所未有的集成水平和性能,极大地降低了总体系统成本。 由于集成了硬存储控制器、PCIe硬IP模块和可变精密DSP模块,Cyclone V FPGA使工程师可以针对各种不同的市场快速开发差异化设计。 该系列包括集成3.125 Gbps收发器的GX型号,以及集成5 Gbps收发器的GT型号。 此外,该系列还有三种不同的SoC型号,均集成基于ARM的硬处理器系统。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。