详情页
首页>资料大全>企业资讯
9.5毫米标准厚度 1.5TB笔记本硬盘诞生
mydrivers    发表于   2013-05-22

桌面硬盘容量已经直奔4TB,笔记本硬盘却还在苦苦挣扎,就算容量上去了也往往要牺牲厚度,动辄12.5毫米甚至是15毫米,普通笔记本根本无法安装,只能当移动硬盘使用。今天,西数旗下日立宣布推出全球款9.5毫米标准厚度的1.5TB笔记本硬盘“TravelStar 5K1500”,而此前的记录仅有1TB。

更令人吃惊的是,日立在这块硬盘上使用的是三碟装,单碟容量500GB。将三张碟片压缩在9.5毫米的盘体内,算你狠。这样看来两张1TB的碟片组个2TB标准硬盘也不是什么难事儿了。

该硬盘接口SATA 6Gbps,缓存32MB,转速5400RPM,待机时功耗仅为0.5W,噪音也只有2.5 Bels,自我保护方面运行、静止时分别可承受400G/2ms、1000G/2ms的冲击力。

TravelStar 5K1500将于6月份出货,第三季度还会增加EA版本(Enhanced Availability)、自加密版本,其中前者增强了稳定性以满足刀片服务器、网络路由器、视频监控等不间断运行设备的需要,后者能够满足可信赖计算 机组织(TCG)的Opal存储安全规范。

日立还强调,传统硬盘不会被固态硬盘取代,他们会继续投资研发9.5毫米、7毫米笔记本硬盘。

标签: 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索