AWR Corporation, 高频EDA软件行业创新领跑者,是IWS 2013的金牌赞助商并全程参与该活动。International Microwave Symposium (IMS) 2013让参与者了解并学习新的方法来使用射频/微波软件进行电路和系统的设计。IMS 2013将在6月4日至7日在华盛顿西雅图举办。
在330展位,AWR将会进行目前版本V10的产品关键特性的软件演示,以及将要发布的V11版本的产品特性的预测。点击awrcorp.com/awr-ims-2013了解更多详情。
精选的软件演示包括:
· Microwave Office®设计环境中进行Cree Class F功率放大器的设计
· Microwave Office®设计环境中进行新的Marki Microwave’s Microlithic混合器设计
· Analyst™3D有限元电磁仿真重点预测V11为微波连接定制的PCell系列以及Antenna Magus天线
· Visual System Simulator™ (VSS)重点介绍增强型雷达库和新型的无线电频率规划向导,RFP™
· AWR 与美国国家仪器的结合™:
o LabVIEW 为PA设计的协同仿真,包括DPD,特性描述及试验
o Multisim/Ultiboard布局兼容性能够进行从直流电到微波频率的完整的电路板设计流程
o 802.11ac通信标准库IP共享来设计和测试兼容性
除了大量新的特性、技术及解决方案在AWR展位展示,公司的技术专家也将在微应用剧场展示9个微应用,将会给大家使用AWR软件新的应用和技术带来更多的启发。
微应用在剧场1443展台的日程安排
Tuesday, June 4 周二,6月4日
· 11:10 am –电磁仿真工具在电路设计中的进化
· 11:30 am – GaAs MMIC放大器的设计方法
· 11:50 am –无线系统设计的频率规划合成
Wednesday, June 5 周三,6月5日
· 3:10 pm –电磁模拟并行处理选项
· 3:30 pm –一种用于毫米波无线系统的ETSI E-波段电路设计
· 3:50 pm –F类功率放大器的设计,包括系统-电路-电磁仿真
Thursday, June 6 周四,6月6日
· 12:10 pm –使用集成的电磁和电路设计仿真软件优化芯片-模块-板的转换
· 12:30 –在VSS中进行相控阵天线的设计和仿真
· 12:50 –SiGe PA的集成电热设计
AWR/NI 答谢会
后但也是非常重要的,AWR将举办第九届年度答谢会,在6月5日晚上7点西雅图市中心的GameWorks 进行AWR 运动会。这次活动与美国国家仪器有限公司联合主办,MicroWaves 和 RF Magazine将作为媒体赞助商。想要报名参加这个不容错过的活动,请点击awrcorp.com/awr-ims-2013/9th-annual-appreciation-party或者到AWR的330展位获得邀请函。