全球无线网络、服务及设备测试领域的 思博伦 通信公近日宣布,思博伦的8100LTS现已经能够支持端对端VoLTE E911测试 。随着北美地区的运营商竞相成功部署VoLTE,它们也发现,必须根据FCC的强制性规定,在其网络上提供E911服务。要想在VoLTE服务中为E911提供可靠的支持,运营商面临巨大的挑战,因此许多主要的运营商都开始采用思博伦的解决方案,并在其设备认证进程中执行VoLTEE911测试。
思博伦通信无线业务副总裁NigelWright指出:“思博伦很久以前就已经认识到FCC强制性要求的重要性,并且了解在VoLTE上实施紧急报警服务的复杂性。通过为VoLTEE911提供端对端测试支持,充分彰显了思博伦对无线运营商和设备制造商所做出的承诺,帮助他们尽快向市场推出具备VoLTE能力的可靠设备。”
Spirent8100LTS解决方案可支持移动设备上的VoLTEE911呼叫启动过程测试,并对提供终端用户位置的本地会话进行关联测试。此外,除评估定位性能外,8100解决方案还可确保在进行定位计算的同时,将VoLTE呼叫保持在足够高的质量水平上,从而能够对此类进程中出现的复杂服务互动问题进行测试。
Spirent8100LTS目前已经得到广泛的采用,被公认为无线行业中的定位测试平台,而目前增加的能力使之能够同时支持控制层和用户层VoLTEE911端对端测试场景。