详情页
首页>资料大全>企业资讯
汽车信息娱乐领域Top 10半导体厂商排名曝光
我爱方案网    发表于   2013-05-24

【导读】去年,汽车信息娱乐领域的ASSP供应商是NXP,营收为4.59亿美元,占15%市场份额。ST排名第二,营收为3.89亿美元,市场份额是13%。日本瑞萨电子排名第三,营收是3.88亿美元,市场份额也是13%。

去年,汽车信息娱乐领域的ASSP供应商是NXP,营业收入为4.59亿美元,占有15%的市场份额。ST排名第二,营业收入为3.89亿美元,市场份额是13%。日本瑞萨电子排名第三,营业收入仅比ST少100万美元,是3.88亿美元,市场份额也是13%。

排名前10的其它厂商,营业收入从9100万美元到2.8亿美元不等,如下表所示。总体来看,去年该市场营业收入为30.2亿美元,比2011年的29.6亿美元增长2%。

表:汽车信息娱乐领域的主要ASSP供应商 (营业收入单位是百万美元) 

 

NXP在其AM/FM调谐器与音频处理领域极其强大,占据48%的市场份额。虽然它在整体市场中的份额与2011年相同,但其汽车信息娱乐营业收入增长了2%,连续第二年排名。

与之相比,ST因关键客户削减库存,以及新产品与技术的推出延后,其营业收入萎缩了12%。即便如此,与每家厂商都在目标市场取得成功的模式是一样,ST主导音频放大器与数字/卫星无线电调谐器及解码器领域,市场份额分别高达47%和71%。

由于ST营业收入下降,瑞萨电子缩小了与它的差距。瑞萨电子营业收入增长6%。在从2011年日本海啸灾难中恢复元气之后,瑞萨目前对ST构成威胁。

日本Panasonic排名第四,营业收入是2.8亿美元,市场份额为9%。英国芯片厂商CSR排名第五,营业收入和市场份额分别是2.12美元和7%。

前10大供应商中的其它几家依次是日本东芝、美国TI、美国飞思卡尔、日本富士通半导体和罗姆半导体。

该领域中不在前10以内的其它主要厂商还有美国英伟达、英特尔、高通和微芯科技。尤其是英伟达成功地把它从消费领域获得的多媒体与图像处理经验成功地应用到了汽车领域,初期主要致力于信息娱乐高端品牌。英特尔不如英伟达成功,但同样显示了自己的实力。英特尔正在通过Atom处理器平台进军汽车信息娱乐的多媒体领域。

汽车信息娱乐领域的ASSP用于实现AM/FM无线电、数字地面及卫星无线电、音频放大器、GPS与导航、多媒体逻辑与连接解决方案,比如蓝牙、Wi-Fi和汽车网络。

相关阅读:
HARMAN高级汽车信息娱乐平台采用OMAP 5
//www.52solution.com/auto-art/80012710
安森美汽车信息娱乐系统电源设计方案比较
//www.52solution.com/ipm-art/80011868

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购