虽然人们正在不断寻求如何减少安置在家中的各种各样绳线以及摆脱传统的有线电视供应商,但是现在的他们仍没有多少其他的选择。
不过,在数年之后,这种现象可能就会得到缓解。来自ABI公司的调查显示,LTE-FFD网络在全球覆盖率将在2018年达到57%,LTE-TDD则会达到52%。
虽然这两种网络所采用的技术有所不同,但它们所提供的高速无线连接都将在消费者以及商家中拥有极大的影响力。
另外,虽然两种网络的使用人群会有一些重叠用户,但不可否认的是,到了2018年,LTE-FDD和LTE-TDD将会占据全球网络的份额。随着无线技术的不断优化,无线网络连接方式将成为许多消费者青睐的一个选择。
除此之外,LTE网络将要面临的问题就是数据上限。不过随着技术的不断成熟以及同行之间竞争的白热化,供应商将会不断上调上限数值和下降该网络价格。