详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔携手巴西研究中心部署巴西无线基础设施
21ic    发表于   2013-05-24

21ic讯 飞思卡尔半导体公司与巴西的电信研究开发中心CPqD合作,在全巴西部署先进的无线基础设施技术,迎接2016年奥运会和其他重大活动。CPqD将与飞思卡尔合作,为巴西各地的远距离基站开发基于飞思卡尔QorIQ Qonverge片上基站处理器的450 MHz LTE解决方案。

作为2013年联合会杯、2014年足球世界杯和2016年夏季奥运会的主办国,巴西不惜重金提升和拓展无线基础设施体系。其中一项投资是CPqD日前在拉丁美洲成立了家测试和测量2.6 GHz、700 MHz和450 MHz不同频段LTE技术的实验室。

飞思卡尔半导体是网络通信处理领域的,在巴西的无线基础设施建设中发挥着重要作用,公司提供QorIQ Qonverge BSC9132片上基站作为核心处理器,构建450 MHz LTE小型基站网络,单个基站的信号覆盖范围可高达30公里。解决方案还包括飞思卡尔射频功率产品和低噪声放大器。

“在不到36个月的时间里主办三场全球盛会,任务艰巨,不过这也为世界一流的通信基础设施创造了前所未有的投资机会,对巴西未来发展影响深远,”CPqD无线通信部经理Fabrício Lira Figueiredo表示,“飞思卡尔是基站处理领域的全球,其QorIQ Qonverge片上基站技术可以帮助我们从容应对为大型活动构建全国无线基础设施所面临的技术挑战。”

QorIQ Qonverge技术基于统一架构,在单一片上系统集成了通信处理、数字信号和无线加速技术,提供面向新一代无线设备的多种优化配置。先进的工艺技术和出色的集成性使过去由FPGA、ASIC、DSP和处理器芯片分别完成的多种功能集于一个器件。这种集成减少了零部件数量,大大节约了基站的功耗、成本和体积。统一架构适用的网络规模跨度大,从微蜂窝到宏蜂窝不等,优化研发投资和软件复用。

飞思卡尔数字网络事业部无线营销经理Stephen Turnbull表示,“飞思卡尔非常荣幸能与CPqD合作完成这一历史性创举。QorIQ Qonverge技术将为提升和拓展真正的全球化网络功能发挥举足轻重的作用。”

QorIQ Qonverge BSC9132片上系统将两个基于Power Architecture ®技术的e500内核、两个StarCore SC3850内核与MAPLE-B2P基带加速引擎相结合。作为可编程度高的器件,该处理器支持20 MHz单区段LTE-FDD/TDD和 HSPA+ ,支持的上下行传输速率分别为150 Mbps下行和75 Mbps上行以及42 Mbps下行和11.5 Mbps上行。处理器支持各类空口,其中包括LTE(FDD/TDD)、WCDMA(HSPA +和UMTS)、WiMAX和CDMA,引入无缝RFIC通信和天线接口,无需使用额外芯片,从而节约板卡空间和成本。

标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购