详情页
首页>资料大全>企业资讯
物联网发展迅速,究竟如何实现运作?
中国电子网    发表于   2013-05-24

物联网的发展速度非常迅猛,这种新事物具有独特的魅力,它让原本了无生气的物体通过连网获得强大的生命。国外著名科技网站TheNextWeb近日刊登分析文章分析了物联网技术的历史、现状和下一阶段的发展方向,并且给出了非常丰富的案例。

文章内容如下:

预计到2015年的时候,全球与互联网相连的物体将达到60亿件。虽然物联网作为一个概念似乎并不好把握,但是它其实很简单,更加令人吃惊的是,它其实就是由与互联网相连的各种物体组成的。它的魅力在于:这些物体都具有学习能力,可以感知用户的行为并做出相应地调整。

互联网发展到今天,已经真正地脱离了计算机而存在,它在各种“物体”中疯狂地运行着,它充分地向世人显示出原本了无生气的物体如何可以通过连网获得强大的生命。物联网一词早创于1999年,现在已经具备了丰富的内涵,它并不是人们对未来概念的憧憬,而是可以切身感受到的现实。物联网有可能改变我们对许多概念的认知,比如各种物体可以为我们做些什么,它们如何在连网环境下发挥出应有的作用等等。

我们已经看到物联网继续发展下去的先决技术条件比如RFID标签。这种技术曾经被用于日常生活中的一些相当琐碎的工作,比如跟踪一个仓库中的库存量。新技术也层出不穷,比如将原先的物联网技术进一步发扬光大的Arduino技术。然而,物联网到底是如何运作的呢?

与各种物体进行通讯

物联网的运作依赖于从一点传输到另一点的信息,当你去评估从你流向某个物体的信息会产生何种影响的时候,你可以很容易地看出其中的潜力。

Nest就是一个很好的例子。它是一种可以与你通讯的恒温器,它可以节约与家庭供暖有关的开支和能源。这种恒温器并不是说你在冬天来临的时候把它打开便再也不用去管它了,现在你可以通过Nest向你的恒温器发出文本指令,比如告诉它你是否打算在晚上出行,这样就不用将供暖系统打开了。通过连网,Nest可以接收到你发出的指令,然后为你提供更好的产品体验。

未来开发的新物体将能够对自动化行为作出反应,那样它们就可以时刻学习新的东西,而不用人为去做些什么。Twitter近开发出了一种由推特控制的闹钟,它可以对推特作出反应,然后激活木偶。

虽然这显然是Twitter开发出来的一种娱乐性产品,但是其中的创意却意义深远,可以被推广到很广阔的领域中。比如,人们可以开发出一种能够由推特控制或激活的类似产品来进行配药,比如某人可通过发送一条私人短信来控制该产品,提醒老人吃药的时间到了。

物体与物体之间的通讯

现在我们已经开始看到市场上出现了一些新产品,那些新产品并不是物体与它的所有者之间的通讯,而是物体与物体之间彼此进行通讯。晚安灯(Good Night Lamp)就是这样一款创新产品。它是一个由很多个灯组成的网络,主灯连接着小灯,当主灯被打开时,全部或部分的小灯就会亮起来。如果辛勤工作、经常不能按时就寝的父母来说,通过关上孩子床边的台灯这种方式来说晚安也是一个非常窝心的概念。

在云中

以前,你需要与很多物体有着实际的联系才能与它们互动,但是“云中”物联网已经改变了这一状况。传统的厂商也都在迅速适应这种发展趋势。德国博世(Bosch)已经开发出一款可以应用于企业和家庭中的基于IP的安保摄像头,即便你不在公司或是家中,你也可以对你的安保系统进行连网。系统安装好之后,剩下的工作就很简单了,你只需下载并打开博世提供的iPhone应用即可随时随地获得安保摄像头发来的实时图像。

除了博世之外,其他很多厂商也都在积极开发物联网领域的创新技术和产品。的周边产品厂商贝尔金(Belkin)近发布了Echo Water和Echo Electricity两款新产品。Echo Water是一款很简单的装置,安装非常简便,任何人都可以轻松地将它安装到水槽的下方。它可以通过检测震动情况来分析家中的每一个水源,让用户清楚地知道家中的用水效率。它是通过云实现这一目标的,它利用各种算法来检测收集到的数据,然后对数据进行分析,后再把用水效率的结果发回给用户。Echo Electricity是一款类似的产品,它检测的对象是每一条电线中的电压数据,得出的结论是企业或家中的用电效率。

人体内的物联网

当我们身边的物联网迅猛发展的同时,我们发现很多连网的物体向我们涌来,甚至进入了我们的身体内部。耐克就是积极尝试物联网技术的著名的品牌厂商之一,它已经推出了运动腕带Fuleband,该产品可以跟踪用户身体的各项数据,用户只需打开它,就可以看到关于自己的各项运动数据。现在耐克很快又要发布第二代运动腕带了,第二代产品整合了蓝牙4.0技术,这将改善运动腕带的API,让其他应用和游戏可以读取并使用来自用户身体的各项数据。另外,它还将增加一个心率监视器。

这就是物联网的魅力所在。现在你的身体就是一个API了,你可以通过运动来收集数据并将那些数据发送到娱乐类应用如游戏,或者你也可以利用那些数据来改善自己的健康状况。身体内的物联网可以让那些数据被发送到其他服务。

随着可佩戴技术的发展,我们需要开阔眼界,身体内的物联网不仅仅能够用于基本的应用比如具有计步器功能的手镯等,而且还可以用于其他很多领域。比如为上面所说的心率监视器再添加一个自动呼叫功能,当用户的心率达到临界值时,那个监视器就可以自动拨打急救电话。

如果你已经了解了身体外的物联网的概念,下一步就该准备去了解身体内的物联网。飞思卡尔(Freescale Semiconductor)近刚刚发布了全世界体积小的ARM芯片,它的规格为1.9x2mm.飞思卡尔称,这款新产品的规格非常小,足以被用于可吞咽的计算产品。

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台