详情页
首页>资料大全>企业资讯
仅指尖大小的nanoSSD 读取速率达480MB/s
cnbeta    发表于   2013-05-27

类似平板、智能手机这样的移动设备一般都会用eMMC规格的固态存储器,这些单片SSD都非常小,但速度并不快,比如说三星11月份引进的64GB eMMC,顺序读写速度分别为260MB/s和50MB/s。所幸的是,有更为快速的选择,SATA µSSD规格速度可达6Gbps。Innodisk刚刚发布了被其乘坐“全球首款工业级嵌入式”SSD,正是基于SATA µSSD,此产品名为nanoSSD。

这款产品容量64GB,BGA封装规格16×20×2mm,单芯片中包含了驱动控制器和DRAM缓存。发布的新闻稿中谈到,这款nanoSSD是超薄型移动设备,如智能手机、平板和超级本的理想选择。连续读取速度480MB/s,写速度175MB/s,所以在速度方面有长足的提升。不过这里写速率还是于SLC版本,且SLC版容量16GB。MLC版写速率仅为90MB/s。

奇怪的是,产品页面列出的MLC容量为32GB,不过官方发布的消息中却提及说容量是64GB。Innodisk新闻稿展示的图片也是32GB容量。

标签: 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购