详情页
首页>资料大全>企业资讯
消费者报告:三星S4是好智能手机
搜狐IT    发表于   2013-05-27
北京时间5月21日消息,三星旗舰智能手机Galaxy S4推出1个月后赢得了 消费者 的一致好评,美国《消费者报告》(Consumer Reports)对这款手机进行了广泛的测试后,认为Galaxy S4是目前市场上好的智能手机。
据CNN报道,LG旗下售价为100美元、搭载4.7英寸显示屏的Optimus G在消费者报告智能手机排行榜占据名数个月后,因Galaxy S4的强势崛起而滑落至第二名。排名第三的是HTC One,三星另一款智能手机Galaxy S3排名第四,苹果iPhone 5位居第五。
消费者报告从易用度、显示屏、声音质量、便携性、电池续航时间等方面对智能手机进行了测试,其中,售价为200美元的Galaxy S4综合评分排名,不过该设备的影片质量、便携性方面表现一般。和其他上榜的智能手机一样,Galaxy S4的声音质量分数也表现平平,这在智能手机市场似乎是比较常见的问题。
消费者报告特别指出,Galaxy S4的5英寸1080p显示屏、多任务分割窗口和内置红外线(IR)功能,都是这款手机的亮点。对于长期使用智能手机的用户来说,Galaxy S4具有非常强的吸引力,而对于初期的智能手机用户来说,Galaxy S4也是不错的选择。消费者报告表示,Galaxy S4相机的拍摄质量“在优秀手机中都是数一数二的。”
Galaxy S4是三星Galaxy S3的升级版,过去一年中,凭借Galaxy S3亮眼的销售业绩,三星一举超越苹果成为全球智能手机市场的霸主。而据市场研究机构IDC提供的数据显示,三星今年季度在全球市场的占有率达到32.7%,遥遥于苹果的17.3%,继续排名首位。
消费者报告认为,Galaxy S4的出色表现,将继续巩固三星在全球智能手机市场的霸主地位。(Joker)








标签: 消费者 三星S4 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购