详情页
首页>资料大全>企业资讯
Google TV未被遗忘 与Android合二为一
搜狐IT    发表于   2013-05-27
在今年的 Google I/O开发者大会上,Google TV 备受冷落——它的展位藏在三楼不起眼的角落里,长达三个半小时的主题演讲也没有提到它,谷歌仅仅在随后的一篇简短博文中宣布Google TV升级至版Android 4.2.2系统。这不仅让人担心:Google TV会不会像Reader一样被谷歌砍掉呢?科技博客网站The Verge日前在一篇文章中指出,谷歌并未放弃Google TV,只是改变了策略并将择机让它复出。以下为文章主要内容:



Android与Google TV合二为一

我 们得知:谷歌不会放弃Google TV这一市场机遇巨大的产品,只是改变了策略而已——Google TV三年前刚推出时,其操作系统是从Android“分”出去的,因为当初的Android团队仅专注于小屏幕;如今,谷歌希望无论是4英寸的智能手机、 10英寸的平板还是60英寸的电视机都能用上相同的系统,也就是说Android和Google TV“合二为一”了。

谷歌今年的主题演讲 重点关注平板电脑——从平板电脑应用的优化到Play Store商店的平板电脑专区,或许来年的重点就是打造电视应用了。但是,电视机与手持设备的区别不仅仅是屏幕的尺寸,把依赖触控操作的智能手机或平板电 脑应用移植到电视机上可没那么简单,毕竟电视机通常只能在几米之外用遥控器操作。

品牌定位问题

事 实上,谷歌似乎对“Google TV”一词的使用相当谨慎——Google TV团队在I/O开发者大会上的环节叫做“Android:As Seen on TV!”(电视上的Android),而谷歌超高速宽带服务Google Fiber也没有使用Google TV。

谷歌之所以这 样做,是因为Google TV不但存在产品问题,还存在更大的品牌定位问题。Google TV刚一面世时,谷歌犯了两个错误:一是把“推出再升级”的过程引入这一发展变化缓慢的市场,而是没有明确Google TV的细分受众群体。相比之下,苹果则反复强调Apple TV只是公司的一个“业余兴趣”——这不失为明智之举,因为这样一来苹果就无需解决发展缓慢、缺乏关注等问题。

在进军消费者的客厅时,谷歌 也得罪了不少内容提供商。Google TV刚一推出时,曾经被Hulu、NBC等公司封杀,加上Google TV的很大一部分目标受众都会放弃有线电视,所以内容的缺乏会让Google TV失去的吸引力。谷歌现在解决了内容来源问题,Google TV在过去的三年里也的确取得了不小的进步,但是前方的道路依然漫长而崎岖。

从触控到遥控

我 们不可否认,Android已经发展出了欣欣向荣的移动生态系统,但Android是否适合电视机却是另一回事。Android应用或许能在电视机上运 行,但它们是为触控操作设计的,搬到需要遥控的大屏幕电视上就变了样。现在别说应用开发者,就连谷歌自己也还没做出触控和遥控操作同样好使的应用。

目前看来,Google TV虽然处境有些尴尬,但并未被谷歌抛弃。谷歌相信Google TV能够“东山再起”,而“可靠消息”称LG、TCL 等合作厂商将会推出更多 Google TV 产品。

Google TV需要精心装扮、闪亮回归,需要展现它不同于以往的改进之处。谷歌需要说服用户、开发者和厂商相信Android在客厅大屏幕上行得通,并且需要尽快证明这一点。



























标签: Google TV Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购