根据研究机构Markets and Markets发布的数据,全球SIP市场营收预计将从2012年的25亿美元到2017年成长到57亿美元,年复合成长率(CAGR)达14.5%。
Imagination可为SoC所有重要功能模块提供IP解决方案
特别是,在行动装置、各类消费性电子创新设计带动下,处理器IP市场的涨势,达21.2%,表现优于整体市场。
而在处理器IP中,GPU(绘图处理器) IP由于具备平行处理特性,有更佳的可扩充性,已成为近来推动行动SoC效能提升的重要力量。此外,结合CPU与GPU的异质运算架构,也将能够进一步提升效能与降低功率,将能为新一代SoC设计开启全新机会。
全球前20大的半导体与OEM业者,包括英特尔、联发科、Sony、三星等知名业者都是采用第三方业者提供的矽智财(SIP),将其技术应用于行动电话、平板电脑、电视、机上盒和车用电子等各消费性电子产品中。此外,藉由适当的结合IP技术,半导体业者便能推动智慧型手机与平板电脑的创新设计,开发出令人惊艳的使用者介面与绘图功能。
全球第三大SIP业者的Imagination Technologies指出,随着消费电子产品越来越有「智慧」,其实背后有赖于多媒体和连接性两项关键技术的推动,而开发出更多样化的先进功能,包括多媒体装置的使用者介面、丰富的绘图功能,以及高品质视讯处理。而在连接性方面,则有定位服务、随选内容、社交网路等功能。
该公司表示,更佳的使用者绘图介面(GUI)需要更高的画素处理能力,不仅行动装置,汽车和其他产品也朝此趋势发展,像是数位化仪表板、资通讯娱乐系统,以及后座娱乐装置、多萤幕显示等,都些是靠GPU来实现的。
Imagination强调,有效运用CPU、GPU和通讯处理器等不同的处理器不仅已成为推动各类新式应用的重要力量,对于设计方法、制程技术也扮演了重要角色。同时,异质运算将为SoC带来重大变革,为使用者介面、游戏、多媒体等终端应用激发出更多创新功能。
Imagination可提供完整的SoC IP解决方案。Imagination的广泛IP组合包括市场的PoweVR绘图、视讯、显示IP、MIPS CPU IP、创新的Ensigma通讯IP,以及HelloSoft V.VolP与VoLTEIP、和Flow云端连接性IP解决方案。这些技术能为客户提供独特的差异特性,以及功能强、成本效益的解决方案。
此外,Imagination在今年初并购MIPS后,强化了其既有的CPU IP产品组合。Imagination原本就已积极开发CPU技术,纳入MIPS后,将更能加速此计划的实现。这项并购行动有助于公司提供完整的IP解决方案,以满足新一代消费装置的设计需求。
看好台湾市场的发展潜力,Imagination自去年(2012年)首度在新竹举行技术论坛获得热烈回响后,今年(2013年)更将扩大举行,预计于6月26日和6月28日两天分别在新竹、台北两地进行IMAGINATION高峰论坛。这是Imagination在并购MIPS后首度举办的技术论坛,开发人员将能全方位瞭解Imagination与MIPS结合后的完整技术方案以及的SoC设计趋势,并特别邀请到Imagination的重要生态夥伴成员发表专题演讲。请千万不要错过了我们为本地开发人员精心安排的一整天精彩活动!