详情页
首页>资料大全>企业资讯
台湾电子产业陷入泥沼
ofweek    发表于   2013-05-28
曾经,华硕董事长施振荣帮助英特尔解决了奔腾4发热问题。近,在 台湾 华硕总部,年近60的施振荣接受了《纽约时报》采访。他说:“我觉得在推动台湾创新心智的培训方面,政府做得不够。”这位老先生神态写意,打着莲花坐,穿着暗蓝色阿玛尼套装,戴着天蓝色阿玛尼领带。

今年,台湾岛内的 消费电子 产业陷入泥沼,企业领袖和政府官员一筹莫展,强化创新成了解不开的魔咒。过去,台湾控制了全球90% PC的设计和制造,现在稳步下降。在智能手机销售上,台湾企业控制五分之一的市场,它所面临的风险也渐渐增加。除了华硕之外,台湾Andorid平板商也面临越来越大的压力。

IDC台湾电子分析师Helen Chiang指出:“除了华硕,其它企业全都在挣扎。”一季度,富士康和宏碁的营收同比下降19%,HTC同比下降37%(虽然下降与HTC One推迟上市有一定关系),广达营收下降幅度达两位数,这是连续14个季度下滑。

国外企业更敏捷。韩国三星在智能手机、平板、其它领域快速攻城略地。由于早早拥抱Android,三星获得规模优势,可以大批量生产组件,如显示屏、微处理器。在中国大陆,联想和许多小制造商依赖相对便宜的人力发展壮大。在美国,苹果、Google、亚马逊证明自己是制造突破性产品的能手。

笔记本及其它Windows PC不断丢失领地,先是被苹果掠夺,现在又轮到Android产品,微软自然不满,它已经对台湾PC界的创新速度有所抱怨。ISI分析师怀曼(Bill Whyman)表示:“对于整个PC生态系统来说,Surface平板是一个很强的信号,它告诉台湾PC界创新还不够。”

只有华硕例外。它推出许多Android平板,包括与Google合作的Nexus平板,一季度时,华硕超过亚马逊成为第三大平板商。台湾国科会官员C. Y. Cyrus Chu表示:“台湾的发明者没有追求了,也不再积极将发明推向市场。年轻人害怕失败,他们没有准备好面对失败。”

过度保密也导致台湾创新不足。美国巨头将订单交给台湾企业,如富士康,让它们批量生产设备,代工厂们保密纪录良好,不会泄露给对手和媒体。为了赢得合同,台湾企业会分化员工,让不同的团队专门负责不同的国外客户。甚至在公司的自助餐厅,公司也尽量做到不让不同客户的工程师和买家有偶然碰面的机会。由于高度保密,台湾企业很难快速学习国外和本地对手的好理念。台湾经济部资深科技分析师Chan Wen-Hsin说:“代工厂保密且不抄袭,客户乐意与他们合作。”[next]

过去几十年,台湾企业遵守美国客户的执行标准,寻找更廉价的方式达到标准,从中积累了丰富的经验。现在,这点也成了创新的障碍。采用较便宜方法常常只是略微超过标准,并不会带来让消费者震惊的解决方案。Chan Wen-Hsin说:“我们不会追求完美解决方案,我们只是寻找足够好的方案。”

另外,过去10年,中国大学学生激增,教授短缺,台湾一些能说流利普通话的人才纷纷出走,这也是台湾创新不足的原因之一。

标签: 电子产业 台湾 低成本 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续