详情页
首页>资料大全>企业资讯
三大运营商100G集采陆续开启 100G产业生态不断完善 (1)
ofweek    发表于   2013-05-28
近日,“2012年 中国联通 长途传输网 100G WDM系统实验网工程”主设备公开招标结束,此次招标共分为两个标段,标段一为天津-济南-青岛一干100G系统,由华为中标,标段二为天津-济南-郑州一干100G系统,由 烽火通信 中标,中国联通100G实验网部署正式开启。与国内另外两家运营商相比,中国联通在100G的引入步伐仍然较慢。

中国移动在100G的部署上为前卫,日前已经完成了100G的首次集采,据了解,首次集采总量超过1500块板卡,是目前为止全球规模的一次100G部署,主要部署100G OTN 系统;中国电信4月也启动了2013年 DWDM和OTN设备集中采购,涵盖了100G OTN设备和100G DWDM设备,目前 集采 正在进行当中,集采规模或将超过中国移动。至此,国内三大运营商都陆续启动了100G的系列部署,100G的关注焦点也转入现网部署。

100G市场规模效应显现

虽然近几年来,业界对于100G技术的关注较多,同时各家系统 设备商 在100G技术研发领域投入较大,然而由于一直局限于实验室测试或实验网层面,现网部署规模较小,导致上下游产业的发展相对缓慢。随着国内运营商陆续开启100G的现网集采,全球100G板卡的出货量也快速扩大,这将进一步推动上下游产业扩大100G相关产品的量产,促进100G生态体系的进一步成熟完善。

从全球光网络市场来看,整体市场增长速度在放缓,然而相干100G的出货量已经迈入正轨,OVUM分析师也就此表示,100G的市场竞争格局也在不断变化,2012年各100G供货商的板卡出货量已经大幅增长,目前主导100G市场的五大主要厂商已经占据全球84%的市场份额。与此同时,Infonetics Research相关分析师预测,2013年100G板卡的出货量将会翻倍,同时2014年将再翻一番。

100G板卡出货量的快速上升将有效推动100G系统设备成本的进一步下降,进一步达到100G规模部署的理想成本价格。近两年来,国内运营商对于100G技术的关注度颇高,尤其是在数据流量爆炸式增长,甚至超出现网负载的情况下,引入100G技术成为公认选择。中国电信科技委主任韦乐平此前指出,100G规模部署的成本价格应控制在10G的5~6倍。此前受限于成本过高,100G的现网规模一直较小,而目前已有厂商的100G设备成本达到了10G的6~7倍,非常接近100G规模部署的理想价位。

上下游产业规模进一步扩张

国内运营商全面启动100G的现网部署,也促使100G的应用全面向商用过渡,相比过去几年业界广泛探讨100G的各项技术指标、规范,100G的商用部署已经全面兴起,针对各种适用场景、配套设施等关注日益提升。

与现网已部署的 40G 系统相比,100G系统的优势已经得到运营商的广泛认可。中国电信北京研究院高级工程师李俊杰表示,100G已经进入规模商用阶段,同时相对于40G功能、性能优势已凸显,综合成本已逐渐占优。100G DWDM解决了各种速率 以太网 业务的透明传送和互通性问题,与40G系统相比,ETH更友好。

标签: 100G 40G 光器件 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续