详情页
首页>资料大全>企业资讯
浏览器大战远未结束 战场转移至移动领域
腾讯科技    发表于   2013-05-28
北京时间5月21日消息,《财富》杂志网络版周一发表分析文章称,曾几何时,网络浏览器们曾为统治台式机浏览器市场而一决雌雄。随着用户越来越多的使用智能手机、平板电脑和“Phablet(即手机与平板的合成词)”等新产品消费信息,战场已经转移至 移动领域 ?谁又会终胜出呢?



直 到2012年6月,移动浏览器的竞争依旧是白热化的:根据StatCounter的统计数据,Android当时领跑市场,份额略高于22%;Opera 紧随其后,市场份额为22%;苹果的Safari位居第三,市场份额为21%。自那时至今,Android的地位进一步得到巩固,份额已经提升至 31%;Safari的份额上升至24%;Opera的份额则下滑至15%。自去年夏天以来,Android的市场份额增长速度超过了Opera和 Safari。

考虑到Android设备已无处不在,这一点丝毫不令人感到惊讶。市场调研公司IDC的分析数据显示,今年季度,Android手机的出货量达到1.62亿部。苹果iPhone的出货量为3700万部。Windows Phone位居第三,市场份额为700万部。

发布于2010年年底的台式机网络浏览器RockMelt近宣布,该公司已经调整了方向。自发布至今的两年半时间里,RockMelt整合了社交网络,并 把RSS直接整合到浏览器窗口之中。不过自发布至今,RockMelt的用户总数仅为450万。喜欢与否,台式机浏览器市场依旧被微软的IE、火狐和谷歌 Chrome所牢牢统治。Rockmelt创始人、首席技术官蒂姆·霍伊斯(Tim Howes)表示,“今天的浏览器就像是一个巨大的哑巴窗口。”Rockmelt近发布了一款内容聚合器,任何拥有一款浏览器的网络用户都能够进入 Rockmelt。

对苹果的iOS操作系统而言,并不缺少可供选择的网络浏览器,从Opera到不太知名的Atomic,它们都竭尽所能让自己在移动浏览器市场变得引人注目。它们均推出了一些新功能,如书签同步等等。

但 是对第三方开发者而言,这显然存有问题。就像是Windows操作系统中预装的IE浏览器一样,Android也是Android操作系统的默认浏览 器,Safari则是iOS操作系统的默认浏览器。StatCounter指出,这也是为什么其它浏览器均远远落后于上述几款浏览器。Forrester 分析师卡尔斯·戈尔文(Charles Golvin)表示,“Safari和Android是两款默认浏览器,其它浏览器拿什么来战胜它们?”

《华尔街日报》报道称,类似于遨游这样拥有1.2亿用户的浏览器开发商,正在推出自己的台式机、移动和车载浏览器。

浏览器大战远未结束,它们只是比以前更跨平台而已。



















标签: 浏览器大战 移动领域 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续