详情页
首页>资料大全>企业资讯
芯定一切 一体化摄像机如何长远立足业内
中国安防展览网    发表于   2013-05-28
    对于一体化摄像机,一直以来有几种不同的理解,有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。

    “芯”决定一切

    一体化摄像机可以看作是一个单元个体,其中包括:电动光学变焦镜头,视频信号采集处理控制模块(CCD和DSP),视频、电源/数据控制接口,管理编程信息按钮接口等。其中,电动光学变焦镜头,视频信号采集处理控制模块已经被统一装在体积、形状近似四方形的金属盒内,俗称机芯。

    一体化摄像机机芯的好坏直接决定了一体化摄像机产品之间的差距。目前市场上的一体化机芯以Sony、HITACHI、LG、CNB四大品牌为主。据诸多业内资深人士反映,Sony、HITACHI、LG、CNB四大品牌的质量都不错,如果只从效果的差别来说,如聚焦速度和聚焦精度,Sony、HITACHI的一体化机芯可能强一点。而LG的一体化机芯在色彩还原性方面相对占优势。就一体化机芯价格而言,根据采访得知,四大品牌中,CNB品牌的性价比较高。

    目前,市面上较有代表性的一体化机芯有LG的LM937系列之37倍一体化摄像机机芯,其采用隔行扫描1/4"EX-ViewCCD,LG-XDI智能芯片、37倍光学变焦、日夜两用(双滤光片切换)功能,还具备XDI芯片的超宽动态技术(双快门)、HSBLC超强光抑制和EIS电子防抖动等功能。

    网络与自动跟踪功能是发展方向

    在高清一体化摄像机逐渐步入市场的同时,一体化摄像机只有积极迎合这种发展趋势,不断满足行业用户的高清监控需求,才能在安防这条道路上立足长远。对于一体化摄像机,一直以来有几种不同的理解,有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。

    一体化摄像机技术发展方向可从几个方面看:成像技术——镜头倍数更高,拍摄距离更广、更远;像素数更高——提高图像清晰度;实用性——开发商的思路、对市场的理解,决定其产品是否具有实用价值。新加入一体化摄像机的技术有日夜自动转换功能、图像遮盖效果、图像翻滚、图像报警(针对特定检测区域的报警)、等等。

    与普通摄像机一样,一体化摄像机在数字化及网络功能上也有新的进展,主要是数字化处理技术,在一体机内部嵌入IP处理模块,具备网络功能;另外就是目标锁定、自动跟踪功能。理论上来说自动跟踪功能可以很好地实现,可是实际应用中在多目标跟踪时一体机只能自动选择的目标进行锁定。网络功能与自动跟踪功能也是未来摄像机(包括一体化摄像机和普通摄像机)发展的方向。

    一体化摄像机专指可自动聚焦、镜头内建的摄像机,其技术从家用摄像机技术发展而来,与传统摄像机相比,一体化摄像机体积小巧、美观,安装、使用方便,监控范围广、性价比高,在成功应用于教育行业视频展示台之后,正对安防产业监控系统形成新一轮的冲击。

    除此之外,一体化摄像机监控范围更广,特别适用于各类大范围监控场所。对于高温、雨雪等恶劣的室外环境,通过良好的防爆、防水等功能的配置,能够解决用户室外监控的后顾之忧。另外,对于特殊环境的需求,一体化摄像机同样有着出色表现,有专门用于生化环境的防腐蚀一体化摄像机、有可用于海底的防水一体化摄像机,还有为应对室外高温天气而研制的,具有散热功能的一体化摄像机等。可以乐观地预计,随着一体化摄像机功能优势的全面发挥,将会给各类安防应用带来更积极的监控体验。

    满足用户需求,长远立足业内

    在高清一体化摄像机逐渐步入市场的同时,一体化摄像机只有积极迎合这种发展趋势,不断满足行业用户的高清监控需求,才能在安防这条道路上立足长远。摄像机在诸多领域的应用,为一体化摄像机的发展道路指明了方向,无人实时监控的模式会全面涉及各个行业,届时一体化摄像机的独特优势将会发挥得淋漓尽致。不仅如此,如隐私区域遮蔽、图像翻滚、移动侦测等智能功能的嵌入,使其实用性更强,应用领域更广。

    除此之外,一体化摄像机监控范围更广,特别适用于各类大范围监控场所。对于高温、雨雪等恶劣的室外环境,通过良好的防爆、防水等功能的配置,能够解决用户室外监控的后顾之忧。另外,对于特殊环境的需求,一体化摄像机同样有着出色表现,有专门用于生化环境的防腐蚀一体化摄像机、有可用于海底的防水一体化摄像机,还有为应对室外高温天气而研制的,具有散热功能的一体化摄像机等。可以乐观地预计,随着一体化摄像机功能优势的全面发挥,将会给各类安防应用带来更积极的监控体验。

    在安防市场迅猛发展的今天,一体化摄像机以其独特的优势向前稳步发展。相对于普通摄像机,一体化摄像机体积精巧,设计简洁美观,适合于高档次的应用场合,可与精美的装潢相得益彰。而其内在性能更具明显特点,首先是自动聚焦功能,使得图像非常清晰,实现快速准确的实时监控。尤其在高速公路监控中,由于车辆速度较快,容易出现监控图像模糊、拖尾等现象,高品质的一体化摄像机可对车辆图像进行自动聚焦,并能达到很好的定焦效果,为道路监控和交通管理提供理想的监控图像。

    一体化摄像机选购注意

    在安防市场迅猛发展的今天,一体化摄像机以其独特的优势向前稳步发展。相对于普通摄像机,一体化摄像机体积精巧,设计简洁美观,适合于高档次的应用场合,可与精美的装潢相得益彰。而其内在性能更具明显特点,那在选购时需要注意哪些问题呢?

    聚焦速度和聚焦精度:一般来讲,一体化摄像机可以被简单的看作是一个单元个体,在这个单元个体内安装有电动光学变焦镜头,视频信号采集处理控制模块板,视频/电源/数据控制接口以及管理编程信息按钮接口等部件。由于前两部分已经被统一封装在体积、形状近似四方形的铝制盒内(俗称机芯),因此在对一体化摄像机进行变焦操作之后,机器本身能够进行自动聚焦的功能,而聚焦速度和精度的好坏,则直接影响到用户对监控现场图像的抓取和录像。

    图像分辨率:如今,市场上主流机型的图像分辨率都达到了480线,一体化机的分辨率有着向520线或者更高清晰度前进的强进态势。不过您在选购时可千万别忘了,您搭配的监视器的分辨率有多高呢?如果只是一味的追求高分辨率的摄像机而忽略了对监视器的选择,那就是在浪费金钱了。

    就实际应用而言,480线的分辨率就是实用的。

    光学变焦倍数:有的人认为光学变焦倍数越大就越好,其实不然。就拿22倍光学变焦和27倍光学变焦的一体机来说,假如22倍一体机的焦距从4毫米开始,可以很简单的得知其焦距终止位置为88毫米;假如27倍一体机的焦距从3毫米开始,其焦距终止位置仅为81毫米。大家都知道,短焦距时看到的图像是广角状态,长焦距时看到的是远处物体的放大状态,那么长焦距为88毫米和81毫米的一体机哪一个能看得更远呢?显而易见!

    低照度:由于一体化摄像机具有较为宽广的监控范围,多被用在户外环境,这就势必会受到户外光线变化的影响。随着社会上犯罪案件的日益增多,以及人们对安防意识的加深和安全管理水平的提高,如今用户普遍有了24小时全天候不间断监控的需求,尤其是针对在夜晚光线照度不足的情况下,要保证一体机能够适应低照度的摄像环境。在某些全黑的场合甚至还要搭配红外灯,因此有些厂家推出的一体机还具有感应红外功能。

    功能性表现:随着对一体化摄像机处理电路的设计越来越精密,对视频信号的数字化处理程度越来越高,机器的功能性也逐渐强大起来。可千万不要忽视这些功能,说不定它会提升系统的效果,让你得到意外的收获。

    机芯的选择:目前,一体化摄像机中核心的部分——机芯,均由国外同行制造,而市场上主流的机芯供应商无外乎SONY、HITACHI、LG和CNB。有很多国产品牌的一体化摄像机,它们也基本上都采用这四种品牌的机芯,像机壳、背部面板等技术含量较低的附件均由厂家自己加工制造。因此,像这样的一体化摄像机,其核心机芯仍是进口品,整体品质还是不错的,在选购时只要注意满足自己的工程需求就可以了。另外,一些国内厂家表示自己能够生产一体化机芯。我们不免疑惑,面对日、韩这四家一体化机芯制造大厂的强势,自己投入资金、人力来研发机芯,成本划得来吗?古人有云:术业有专攻。能够自行生产机芯的厂家是否让这些大厂来OEM会更划算呢?

    价格:这是同行和工程商不愿意谈的,也是必须要谈的问题,没钱,工程做不来,没钱赚的工程,相信大家也都不愿意做.常常听同行抱怨说,现在的安防是没法做了,尤其是监控产品的利润是越来越低。

    色彩还原能力:工程商看到这个色彩还原能力,似乎感觉不以为然。但是,在甲方验收工程项目时,他们眼看到的就是监控画面。如果,他们看到的是彩色还原有偏差的混沌图像,那么他们的心情就可想而知了。假如,他们看到的是色彩明丽、鲜艳,还原自然的图像,你那可高悬已久的心是不是就可以稍稍放松一下了呢。
标签: 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续