详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星八核概念平板电脑 配备柔性屏幕
   发表于   2013-05-28

  记得在不久之前,2013 CES大展上,三星向全世界的消费者们展示了其名为YOUM的AMOLED柔性屏幕,而在一段演示视频中我们也看到了一款配备柔性屏幕的三星平板电脑。近 日网上有人设计了一款使用柔性屏幕的三星10英寸平板电脑概念图,并且公布了假想出来的硬件配置信息。

  三星柔性概念平板(图片来自MOBILEAKS)

  设计这款平板的人瞎想到,这款平板电脑将采用的是10英寸1920x1080分辨率的柔性屏幕,搭配1.6GHz的Exynos 5 Octa处理器、采用2GB RAM、16GB或32GB的内置存储容量并支持Micro SD卡扩展。除此以外,这款平板电脑还配有300万像素的前置摄像头及8000mAh的锂电池。

  概念设计草图(图片来自MOBILEAKS)

  三星Exynos 5 Octa处理器是全球首款八核移动处理器,而其也其实并非真正意义上的八核,其内部的八个处理器并不是同时工作,而是分为两个四核分别运作。三星 Exynos 5 Octa采用28nm工艺制程,基于ARM Cortex A15架构。三星八核处理器由两个四核处理器组成,分别为1.8GHz的A15架构处理器和1.2GHz的A7构架处理器。

标签: 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续