详情页
首页>资料大全>企业资讯
处理器攻守混战:巨头形势盘点 谁能当先一步
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-28
  • 晶圆代工: 苹果A7 处理器 订单搅局 全球晶圆代工格局恐生变

    事实上,受到苹果(Apple)去三星化影响,新一代A7处理器部分订单将转投其他晶圆代工厂,三星2013 年资本支出将从去年的121亿一口气降至95亿美元,年减幅度高达21.5%。相形之下, 英特尔 (Intel)、台积电为扩大先进制程优势,则竞相加码投资,呈现两样情。

    据信,英特尔、台积电、三星、格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)和联电均已将28奈米以下制程、FinFET、18寸晶圆及超紫外光 (EUV)微影等技术,视为未来发展重点。

    2013年全球晶圆厂资本支出将从去年的160亿美元增加至170亿美元,并将于2015年达到190亿美元,主因系手机处理器制程将大举转换至28纳米,激励主要晶圆厂扩大布局。目前除掌握大部分市占的台积电持续扩产,三星、格罗方德亦已进入少量供应阶段,可望于今年下半年逐步放量,而联电也将于第三季跟上28纳米量产进度。

    生态系统:

    1. ARM、Cadence、TSMC强强联合 共推16纳米FinFET制程64位处理器

    据ARM 和Cadence 所宣布合作细节,揭示其共同开发首款基于台积电16纳米FinFET制程的ARM Cortex-A57处理器,实现对16纳米性能和功耗缩小的承诺。

    实际上,测试芯片是采用完整的Cadence RTL-to-signoff流程、 Cadence Virtuoso 定制设计平台、ARM Artisan®标准单元库和台积电的存储器的宏Cortex -A57处理器是ARM迄今为止性能的处理器,基于新的64位指令集ARMv8,设计用于计算、网络和移动应用,以满足低功耗高性能的要求。

    不得不提及的是,台积电的16纳米FinFET技术是一项重大突破,实现了小于20纳米尺寸上制程技术的不断缩小。 测试芯片采用Cadence的定制、数字和签收解决方案、针对FinFET制程技术进行开发,是合作的成果,实现了数项创新、及制程技术、设计知识产权和设计工具之间的协同优化。

  • 标签: 处理器 英特尔 AMD 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    不同意
    同意并继续