详情页
首页>资料大全>企业资讯
三菱电机携SiC功率模块亮相PCIM亚洲展
EEWORLD    发表于   2013-05-29

自去年7月以来, 三菱电机 (www.MitsubishiElectric-mesh.com)发布了一系列碳化硅( SiC )功率模块,这些产品将于今年6月18日至20日在上海世博展览馆举行的 PCIM亚洲展 2013(展位号:402)中隆重亮相。

众所周知,目前市场上采用的功率模块的IGBT芯片大多采用硅材料制造,但是业界对硅(Si)材料的性能利用已接近极限。与Si相比,SiC的禁带宽度是Si的3倍,临界击穿电场强度是Si的10倍,电子饱和速率是Si的2倍。

与传统的Si功率器件相比,SiC功率器件具有关断拖尾电流极小、开关速度快、损耗低、耐高温的特性。采用SiC功率器件开发电力电子变流器,能提高功率密度,缩小装置体积;提升变流器效率;提高开关频率,缩小滤波器体积;确保高温环境下运行的可靠性;还易于实现高电压大功率的设计。SiC功率器件可广泛用于节能、高频和高温三大电力电子系统。

三菱电机迄今为止发布的SiC功率模块,包括用于变频空调的600V/15A混合SiC DIPIPMTM、600V/20A混合SiC DIPPFCTM、600V/20A全SiC DIPPFCTM,用于工业设备的1200V/75A混合SiC-IPM、1200V/800A全SiC模块、600V/200A混合SiC-IPM,以及用于铁路牵引的1700V/1200A混合SiC-HVIGBT。

* 混合SiC模块:主开关采用Si-IGBT,续流二极管采用SiC-SBD
* 全SiC模块:  主开关采用SiC-MOSFET,续流二极管采用SiC-SBD
* DIPIPMTM:   三菱电机注册商标,双列直插式智能功率模块
* DIPPFCTM:   三菱电机注册商标,双列直插式功率因数校正模块


本次展会,除了展示以上SiC功率模块,三菱电机还将同步展出多个系列的新型功率模块,包括的工业用DIPIPMTM、家电用第6代DIPIPM TM、变频冰箱用MOS-DIPIPM TM、新一代IPM、第6.1代IGBT模块、第6代T型三电平IGBT模块、第6代新型MPD模块、R系列HVIGBT, J系列汽车用EV T-PM模块和EV-IPM。

为了方便客户采用新型功率模块开发变流器产品,三菱电机还将展示多种变流器整体解决方案,包括基于第5代DIPIPM TM的变频空调驱动器、基于MOS-DIPIPM TM的变频冰箱驱动器、基于工业DIPIPMTM的伺服驱动器、风电变流器功率组件MPDStacK和100kW T型三电平并网逆变器等。

标签: 三菱电机 SiC PCIM亚洲展 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购