|
虽然在
4G
牌照发放之前中国移动一直希望700频段能成为TD-
LTE
频段,不过,眼下看来,这一希望必然成空,因为目前广电模拟电视在使用该频段,在三网融合的情况下,广电不会放弃这一频段壮大竞争对手。
国际上已普遍清空 700M 频段给4G用 频段对移动通信来说至关重要,700MHz频段是地面模拟电视信号使用的频段,目前由广电系统使用。之所以电信运营商看好700M频段,是因为该频段频点低,具有高穿透、大覆盖性等优良的频谱特性,能降低运营商的建网成本;此外,由于与主流移动通信频段接近,RF技术门槛低,现有网络大量资源可以复用,因此,700M频段资源具有优良的商业价值。 引发业内对700M频段不断感兴趣的是来自国际上的“好消息”——欧美等越来越多的国家表示,将对700M频谱进行清理,并将其留给下一代无线通信技术使用。 日本电信部门今年也已决定将700MHz频段的无线电频谱块分配给NTT DoCoMo、KDDI和eAccess,用于其提供移动宽带服务。这三家运营商计划用这一频谱提供LTE服务,NTT Docomo和KDDI计划从2015年1月开始,而eAccess则打算在2015年12月将该频谱用于LTE。 日本另一家移动运营商软银移动则将在今年7月使该频段推出LTE服务。 在英国,电信监管机构Ofcom也终得出定论,清出700MHz用于LTE的网络部署。 广电不会放弃700M频段 据悉,中国移动已多次申请对700M频段进行统一规划,在4G牌照发放时给中国移动的TD-LTE用,因为TD-LTE是中国拥有自主知识产权的4G标准。 鉴于国际上大势所趋以及TD-LTE自主知识产权这样的“光环”下,曾有传言称,广电方面曾透露将在2015年以后,释放出模拟电视退网后空出来的部分700M频谱资源。 不过,消息显示,广电清理700M频段一事根本就没启动过,也没有答应过,预计在4G牌照发放时,中国移动获得700M频段的可能性极小。而工信部也只是三网融合的主导方之一,对广电已使用的频段没有话语权。 而这造成的结果就是中国移动在4G频段上不具备优势,无论其主要使用的D频段还是F频段,频点都非常高。 新浪科技曾派员在一些地方专门调查过TD-LTE基站,平均五六百米就要建一个TD-LTE室外基站,密度远比2G大,而且效果还不如2G基站好,这正是因为TD-LTE频段的频点过高。 -- 新浪科技 |