OFweek 电子工程 网讯: 华为 公司28日发布了2012年可持续发展报告,截至2012年底该公司共拥有来自156个国家和地区的超过15万名员工,其中外籍员工人数接近3万,并在2010年至2012年间呈逐年增加的趋势。
员工构成多元化
多元化战略的实施,让华为拥有为拥有不同肤色、不同语言、不同信仰的员工,成为一个多元融合的大家庭。仅在中国大陆,就有来自56个民族中的34个少数民族的员工,人数达4000余。
与2011年相比,2012年华为中国员工的人数占总员工人数的百分比降低了7.72%至72.09%,而其他大洲的员工人数都有一定比例的增加,员工构成更加国际化。
报告称,面对全球化的员工群体,华为尊重各类员工的生活方式,鼓励不同地区、不同部门根据自身特点进行灵活的交流与沟通。对少数族裔的员工,尽可能地提供满足其信仰与风俗的便利条件,确保每一位员工受到礼遇与关爱。
海外员工本地化比例73%
华为招聘政策中规定,跨国招聘应遵循属地化管理原则。在遵从当地法律的前提下,当地用人需求优先考虑在当地聘用。
报告显示,华为海外员工本地化比例正逐年上升,2012年从2010年的69%、2011年的72%增至73%。
同时,2012年华为海外中高层管理人员本地化比例达22%,全部管理岗位管理者本地化比例达29%。(蒋均牧)