详情页
首页>资料大全>企业资讯
ST宣布量产STM32 F0系列入门级MCU
中国电子网    发表于   2013-05-29

意法半导体(ST)近日在北京媒体沟通会上宣布,开始量产基于ARM Cortex-M0处理器内核的入门级STM32 F0系列32位MCU。其适于工业控制器、家庭自动化、打印机和白色家电等应用。

STM32 F0的主要特性包括:①工作频率48MHz时,性能为38DMIPS,独立第三方评测机构的CoreMark评分为68;24MHz时,22DMIPS,CoreMark39。11项外设映射在5通道的DMA,结合总线矩阵,使闪存中执行代码与DMA数据传输同步操作。

②四个低功耗模式包括5.3μA停止模式,实时时钟运行的2.8μA待机模式,电池供电模式下且实时时钟运行时0.4μA。1.8V/2-3.6V电源电压。功耗效率如图1所示。

图1意法半导体开始量产基于ARM Cortex-M0处理器内核的入门级STM32 F0系列32位MCU

其他特性还有:①1MSPS 12位 ADC、12位DAC、2个电压比较器;1 Mbps I2C接口,支持极速模式;SPI接口,支持4-16位数据帧;HDMI CEC;PWM 16位和32位定时器能把17个信号输入捕获/输出比较映射到28个引脚;16位3相电机控制器。

②符合Class B类标准,RAM硬件奇偶校验,时钟安全系统 (CSS),双看门狗定时器、循环冗余校验(CRC)。支持HDMI接口的消费电子控制器(CEC)硬件,由低速32kHz外部时钟源驱动;为降低系统成本,还可用8MHz内部时钟源驱动。

STM32 F0探索(Discovery)套件的专用评估板,兼容第三方软件开发工具提供商Atollic、IAR、Keil和TASKING开发的STM32软件开发环境。

意法半导体微控制器产品部市场总监Daniel Colonna表示:“目前,8位MCU占中国MCU市场的一半左右。STM32 F0的市场目标就是8位和16位MCU,使8/16位MCU开发者获得低功耗、低成本的32位性能。”

STM32 F0采用32引脚UFQFPN32、48引脚 LQFP48和64引脚LQFP64封装,还计划推出20引脚和100引脚的封装。闪存容量16kB-128kB,SRAM容量20kB。

标签: 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网