详情页
首页>资料大全>企业资讯
4G有望为我国争取移动终端芯片产业链话语权
华强电子网    发表于   2012-02-09

随着全球移动互联网产业的快速发展,包括智能手机和平板电脑在内的移动终端近年来呈现爆发式增长。作为移动终端核心的移动终端芯片产业,也迎来了新一轮的产业机遇。不过,国产厂商在移动终端芯片的研发和制造方面,除了代工赚取极低的劳务费外,几乎没有话语权。

新一轮的产业机遇

据市场调查机构IDC的数据,2011年全球智能手机出货量达到4.72亿部,较2010年的3.05亿部增长55%;到2015年则会翻番至9.82亿部。市场情况显示,移动终端高增长趋势已经确立

工信部数据则显示,国内移动终端市场也在快速成长,2011年上半年电子信息产品进出口数据显示,手机出口超过200亿美元,同比增长42.4%,高于全行业平均水平22.8个百分点,主要增长动力来自智能手机,如中兴和华为推出多款智能手机。

对此, 摩根士丹利的预测很是乐观,认为除了智能手机和平板电脑外,到2015年还将出现车载移动终端和其他各类新型便携式移动终端。届时,市场对相应的移动终端芯片需求将会进一步加大,而相关市场规模也将进一步扩大。

随着移动互联网和新一代通信技术的发展,移动智能终端是未来发展的趋势,各类设备的移动化将是大势所趋,这会对移动终端芯片的需求水涨船高。另外,芯片的研发生产是移动终端的核心所在,因此可以乐观地预计,未来该产业将会迎来新一波产业机会。

产业链被国外厂商把持

尽管移动终端芯片产业前景广阔,但有业内人士表示,该产业的前景对国内厂商而言并不乐观。主要是整个产业链被国外厂商把持,国内企业目前位于产业链下游,只能扮演代工生产者,以赚取微薄的利润。

对此,中兴通讯研究部研究员邱昊表示,目前国际各大移动终端设备生产厂商所采用的芯片,主要来源于高通、德州仪器、三星、ARM和Marvell等少数几家厂商。特别是高通、德州仪器和ARM三家公司所占据的市场份额超过了60%。

邱昊介绍,在目前全球移动终端产业格局中,欧美厂商仍占据绝对的主导,掌握着设计研发的核心技术,因此把持住了产业链,并占据了产业中的高附加值环节。而我国终端芯片产业在全球来看,仍处于相对边缘的位置,一些有能力的企业通过购买技术授权或对芯片进行二次开发和集成,在产业链上分得一杯羹,而技术能力差的企业,只有沦为国外厂商的代工厂。

4G成争取话语权契机

不过,也有业内人士表示,随着4G时代的日益临近,我国厂商可以借此实现对欧美厂商的超越。一方面,目前我国4G标准TD-LTE方案已经成为国际4G候选标准,具有一定的技术优势;另一方面,国内厂商已经形成了相应的产业联盟,具备了较强的研发生产能力。因此,未来实现对国外厂商的赶超,不是没有可能。

大唐电信市场总监徐敬涛在接受媒体采访时介绍到,如果TD-LTE终成为国际4G标准,国内的移动终端芯片产业将迎来全新的发展契机。一方面,大唐电信等拥有自主知识产权的企业,能够迅速扩大产业话语权,甚至主导产业发展方向;另一方面,国内设备制造商将不再需要向高通等国外厂商缴纳巨额的专利费用,还可以用相关技术和国外厂商进行技术交换或者合作,确保企业处于竞争中的优势位置。

华为商业解决方案部部长李常伟也同样看好4G带来的机遇,“如果TD-LTE成为4G国际标准,国内企业将有可能在短时间内占据大量的市场份额,并有望改变国外企业主导国际市场的现状。”

标签: 移动 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续