详情页
首页>资料大全>企业资讯
Windows 8.1确认:开始按钮回归
搜狐IT    发表于   2013-05-30

一直就有传言称Windows 8.1(代号Blue)会重新启用开始按钮(Start Button)。今天,CENT撰文谈及一些新内情,讲到了新开始按钮到底如何运作。

1、和Win 7运行方式不同

我们都知道,目前的Windows开始按钮一点击就会打开开始菜单。知情人士透露,Windows 8.1中的开始按钮不会这样运行。这是的不同点。

2、位置与Win7相同,图标像窗口

那到,它到底怎么样运行呢?

听起来,Windows 8.1开始菜单外观有点像Windows 8 Charms菜单中的开始按钮:成角度的Windows窗口(如下图)。在默认状态下它是打开的,如果不喜欢开始按钮可以关闭。

在Windows 8.1中,新按钮会放在任务栏上,也就是现在Windows 7开始按钮处的位置。

3、进入Metro风格时开始按钮隐藏

当用户进入Metro风格、Windows Store程序店时,新开始按钮将隐藏,只有当用户将鼠标移到左侧底部,新开始按钮才显现。在Windows 8中,用户的鼠标移到左角时会出现程序缩略图,8.1中会换上开始按钮。

4、在开始按钮中可以选择用图标模式浏览程序

消息人士还指出,在开始按钮中会增加“ALL APPs”模式,可以替代标题模式。

在Windows 8中,当用户点出程序栏,选择“ALL Apps”,也可以用“ALL APPs”模式观看程序。根据之前的报道,在Windows Blue中,用户在开始屏上滑动手指也可以打开“ALL APPs”模式。

如果用户不喜欢标题模式,可以直接将“ALL APPs”模式设为默认模式。在该模式下浏览,选择开始按钮会弹出开始屏,上面有程序图标列表,而不是标题列表。用户可以按自己的使用情况重新排列图标,将常用的放在位。

5、从开始按钮可以进入Metro开始屏

消息人士确认,在Windows Blue Milestone Preview版本中,也支持直接登录桌面。换句话说,在PC平板启动时,用户可以选择直接进入桌面模式,而避开Metro开始屏。在进入此模式后点击开始按钮,仍然是可以进入Metro风格的开始屏的。

6、Metro风格和桌面模式可共用背景

在用户界面上还有一个调整值得关注。在Blue中,用户可以在Metro风格开始屏、桌面模式中使用相同的背景。微软这样做是想让两种环境更和谐。

标签: 电子研发 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购