AMD在分析会上透露IBM芯片工厂已经开始为AMD生产芯片。两者的合作能够确保代号为"Trinity"的下一代APU能够迅速供应给电脑生产商,从而能够加强对Intel Core i系列产品的竞争力。AMD首席执行官Rory Read说:"这是一个双赢的策略。无论市场形势好坏与否,我们都有着良好的合作。通过与IBM和Globalfoundries的合作,我们现在专注于通过在生产线测试芯片来获得数据。"
Globalfoundries是AMD处理器的生产商,这家芯片厂商是有由ATIC 和AMD公司共同控股的企业。过去一年中,AMD一直抱怨GF芯片的低产出率,甚至还签订了一份合同,AMD决定不再以晶圆数量付款,而是采用按照成品芯片的数量来付款。
AMD决定在IBM工厂生产芯片意义重大。首先,这逆转了AMD在产品数量上与英特尔抗衡的颓势。英特尔全球范围内有5家顶级芯片工厂,它的芯片产量要高于IBM和GF产量的总和。但是增加生产能力无疑对AMD是一件好事。
这一合作可能意味着AMD将能够提供更充足的产品。通过产品设计的改善以及增加生产能力,AMD将进一步提高自身市场竞争力。根据AMD官方性能测试,Trinity 35W APU,x86处理器(Piledriver)的性能较Llano(Husky)提高了25%左右。( PC Mark Vantage )而在3D Mark Vantage测试中,Trinity整体性能则提高了50%左右。