的嵌入式和移动软件提供商 风河 公司®近日宣布,风河公司对其业界 VxWorks ®实时操作系统(RTOS,real-time operating system)的多核功能进行了扩充。VxWorks扩大了对的英特尔、飞思卡尔以及ARM多核处理器的多核操作系统支持。此外,VxWorks还支持新一代智能系统所需的关键高性能接口。
作为一个完全具备32位和64位支持能力的RTOS, VxWorks,可以提供全面的多核处理器支持,包括非对称多处理(AMP, Asymmetric multiprocessing)、对称多处理(SMP, Symmetric Multiprocessing )以及AMP和SMP模式的混合配置。既支持AMP又支持SMP的VxWorks平台可同时降低风险和开发成本,从而有助于实现可扩展性更好、性能更高的多核驱动产品。此外,VxWorks还可以与风河虚拟机管理器搭配组成一种经过优化的可升级虚拟化解决方案,实现单核或多核配置,支持同一平台上部署多个操作系统和AMP/SMP配置。
因能够为市场中的多核处理器提供支持,风河的产品阵容保持着骄人的记录。现在,该产品阵容已扩大到能够为Intel® Atom™、 Freescale QorIQ T4240以及ARM Cortex™-A15 MPCore™提供VxWorks支持。VxWorks可以实现多种系统架构选项,从小规模单核、低功耗设备到大型多核、多操作系统及多应用设备等。此外,还能为这些设备上的硬件加速提供支持,实现数据包处理、信号和矢量处理以及加密处理等功能。
针对新一代设备所需的广泛连接性、性能以及功耗管理功能,VxWorks还采用了的输入/输出技术以及高速接口,用以支持各种多核技术,包括USB 3.0, Serial ATA Revision 3.0, PCI Express 3.0以及Serial Rapid IO等。