目前克莱斯勒主要采用的导航系统命名为Uconnect,由QNX软件系统公司(QNX Software Systems)开发。而微软开发的新导航系统将同样采用Uconnect的名称,差别在于用微软的软件进行操作。微软的Uconnect 5.0系统2012年首次公开亮相,配备菲亚特500L五门掀背车欧洲版。克莱斯勒表示,Uconnect 5.0系统将用于2013款Ram 1500皮卡的低端款。
Uconnect 5.0已经成为菲亚特500L标配,整个系统采用5英寸触屏,支持其他多媒体设备,例如智能手机、平板电脑和媒体播放器等,并具备安装app和其他设备的能力。例如该系统可容纳菲亚特的eco:Drive app功能,为车主提供发动机和排放数据;未来不久还将支持TomTom公司的导航功能。2013款菲亚特500L将在今夏登陆美国市场。
克莱斯勒发言人对上述报道未予评论,不过表示目前对基于QNX软件开发的Uconnect导航系统非常满意。