详情页
首页>资料大全>企业资讯
CSR推出新平台 帮助开发员迎接安卓全面支持Bluetooth@Smart带来的机遇
EEWORLD    发表于   2013-05-30

CSR 公司日前宣布推出第二代 Bluetooth ®Smart平台,以便为开发员开发低功耗无线配件产品提供更大的灵活性。其中,CSR µEnergy®系列平台CSR1010™ 及CSR1011™可为一系列设备的开发提供完整的端到端解决方案,包括HID设备如无线远程遥控器、鼠标及创新型“应用配件”。

此前不久,Google及蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)刚刚宣布其新版 安卓 操作系统将全面支持Bluetooth Smart Ready 及Bluetooth Smart设备,这意味着75%的智能手机1将可与各种Bluetooth Smart Ready装置实现无缝集成。

CSR公司低功耗无线产品部总监Paul Williamson表示:“Google宣布的这条消息对Bluetooth Smart技术的推广具有重要的里程碑意义,为开发员开发低功耗无线创新设备及更多功能的移动应用提供了巨大的机会。为了使开发员能够充分利用这个机遇,CSR特提供更加灵活且功能强大的平台,包括CSR1010 与CSR1011,以协助他们创造出可使消费者享受无缝连接体验的设备。”

Bluetooth Smart技术使之前受限于功耗、尺寸及无线标准复杂性的应用实现了低功耗连接及基本的数据传输。基于CSR 经认可的Bluetooth Smart射频,CSR1010及CSR1011平台与代平台相比拥有大量改进功能。

提供更大内存空间以加载更高级及更灵活的应用程序
新平台提供128 KB内存,较代平台增加一倍,同时客户程序应用空间增加五倍,为开发

简单优化功耗
CSR新平台采用µEnergy®硬件调制解调器。通过调制解调器及超低功耗可编程I/O控制器可与传感器及外设直接交互,而无需借助集成式微处理器,同时可以降低功耗并缩短数据传输延迟时间。新平台具有的这些特性可确保系统级功耗小化,从而在短的开发时间内获得产品性能。

简化设计流程且授权费用低
CSR平台整合了一个阻抗为50欧的单端输出引脚,不必使用不平衡变压器,且同时降低了物料清单及印刷电路板设计的复杂性,简化了设计流程。此外,该平台提供的单芯片开关电源可通过广泛的电池电源直接操控,无需通过低效的外部稳压器进行控制。

CSR还提供一系列软件开发套件、应用程序示例及硬件布局设计示例,为客户开发Bluetooth Smart解决方案提供一个更为灵活、快速的研发环境。与其他供应商提供的SDK许可均价2000美元相比,CSR Bluetooth Smart SDK及开发工具(包括编译器)授权费低,仅499美元。

CSR还提供一套针对CSR1010 及CSR1011平台的可立即使用的参考设计资料,均获得蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)认证且符合FCC及ETSI协从标准。

游戏外设制造商美加狮已选用CSR1011平台用于其C.T.R.L.R无线游戏手柄、R.A.T.M无线移动游戏鼠标及M.O.U.S.9无线鼠标。CSR两款新平台现已全球上市。

标签: CSR 安卓 Bluetooth Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购