|
ZigBee
是一种网状网,非常适合用于
物联网
,尤其适合我国的
家庭网络
。在我国,城市家庭大多处于高层的钢筋混凝土结构的建筑中,而这种建筑对无线网络信号的屏蔽非常严重。一般情况下,Wi-Fi路由器发出的信号传到另一个房间就衰减得很微弱,穿过两堵墙后基本上就不可用了。ZigBee的优点是,它可以有很多节点,而每一个节点都可以中继网络信号,这样家庭网络中的各个终端如电视机、电冰箱、空调等等就可以相互通信了。
不过,现实情况是,你并不可以随意安装节点。住户通常不会允许你在他们的房间里大动干戈。这据说是ZigBee在中国家庭网络难以普及的一个重要原因。 好消息是,现在我们似乎看到了胜利的曙光。德州仪器(TI)公司的两款ZigBee SoC据称可以完美地解决这个难题:用灯泡来部署ZigBee家庭网络。 每个家庭都会有不少的照明灯具,而且它们之间的距离不会很远。如果让一些灯具成为“热点”,家庭物联网就很容易形成了。这样你不但不用改变房屋现有的格局,而且能够为住户增添格外绚丽的照明效果。 TI公司早先推出的CC2530芯片基于51内核,可支持智能电表、家用电器、空调、恒温控制器和照明系统等应用。它的突出的特点是可在摄氏125度下工作,所以非常适合于集成在LED灯泡之内。除了作为网络节点,CC2538还可以实现对设备的远程控制,例如通过网络来调节LED灯泡的亮度和色调。 TI公司近期又推出了另一款ZigBee SoC:CC2538。该芯片的不同之处是内含32位的ARM Cortex-M3 MCU,可作为核心路由使用。它具有512 KB 的闪存与32 KB RAM、符合2.4GHz IEEE 802.15.4-2006 标准的RF 收发器、极低功耗的接收器/发送器(19mA / 24 mA) ,支持USB、2x SPI、2x UART、I2C、32 GPIO接口。该芯片的框图如下所示。 TI公司为CC2538准备了开发板。如欲订购开发板或申请免费样片,请访问 //www.ti.com.cn/product/cn/cc2538 |