详情页
首页>资料大全>企业资讯
Altera收购Enpirion,构建更完善的FPGA系统
EEWORLD    发表于   2013-05-31

5月15日, Altera 宣布以现金1.4亿美元收购一家电源单芯片系统供应商 Enpirion ,创公司收购历史,同时也成为公司或FPGA历史上一次标志性的事件,既首次进入电源管理市场。

以往,FPGA厂商都是和电源供应商合作,开发适合于自身芯片的电源管理芯片,那么为何Altera要重金收购一家电源厂商呢?Altera国际市场部总监李俭表示,收购Enpirion主要基于三方面考虑:“随着FPGA系统越来越复杂,对于电源管理新品的要求也越来越复杂,因此具备电源管理技术的基础可以帮到FPGA芯片本身的设计。第二,随着FPGA复杂度的增加以及客户对于功耗的要求变严格,电源管理可以成为FPGA客户增加差异化的战略性竞争优势。后一点,Altera可以通过电源及FPGA,提供整体经过优化的FPGA方案。

Enpirion是一家相对较陌生的电源管理公司,它是贝尔实验室的专家于2001年成立的,面向企业级、通信、工业、测试和测量的设备提供业界先进的电源管理解决方案,这与Altera面向的市场相吻合。据李俭介绍,目前为止其已发布了超过60款产品,累积出货量超过了1亿片。

Enpirion的产品具有转换效率高、可靠性高、集成度高以及低噪声等特点,可以加速FPGA系统的整体开发周期。“今后FPGA电源设计只需要简单的三步:使用Altera电源优化器估算出化供电方案——选择经过Altera认证的PowerSoC产品——使用验证过的电源原理图。这样客户不需要负担额外的电源定制化服务以及相应的电源设计流程,使客户可以将更多精力放在IP内核等关键性产品开发上。”李俭表示。

图:Enpirion与其他方案对比

图:Enpirion的高度集成化电源管理SoC

李俭表示,未来Enpirion会作为Altera独立的产品部门运作,而且也会保留原有品牌。不过其强调,两个部门虽然是独立运作,但会进行技术融合,从系统角度着眼,不断改进产品功耗与性能。

更多关于此次收购的消息,请参阅://www.eeworld.com.cn/FPGA/2013/0530/article_3352.html

标签: Altera Enpirion ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购