详情页
首页>资料大全>企业资讯
WAPI产业联盟将开展无线局域网产品互操作认定
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-31
  • OFweek 电子工程 网讯:WAPI产业联盟正式宣布:即将开展 无线局域网 产品互操作认定。即:对符合GB15629.11系列及相关标准的无线局域网产品进行互操作检测及认定,这意味着各种无线局域网产品有望全面实现互联互通。据联盟介绍,WAPI互操作认定是联盟公共技术支撑服务平台的重要组成部分,属行业组织的自愿性认定范畴,为产业链上下游提供非营利性质的服务。该认定是对现有国家行政管理部门合规性测试和认证的有效补充,填补了国内无线局域网产品互操作性和兼容性检测/认定的空白。

    WAPI互操作认定工作的开展,将为行业用户、企业用户和消费者选择满意的无线局域网产品提供重要依据,可有效帮助企业提升无线局域网技术,促进企业形成安全易用的无线局域网产品。

    当前,几乎所有的电子信息产品都集成了无线局域网功能,新产品、新应用层出不穷。无线局域网也因此面临多重挑战:网络的安全、可运营、可管理,市场上各种各样的异构产品之间能否实现互联互通互操作,如何更好的满足用户无感知应用体验等。

    当前世界各国行政管理部门开展的法规性认证测试,偏重于产品是否符合相关法律法规规定。而联盟组织的互操作认定测试,着重考察不同网络产品之间的互联互通、协同工作能力,以及它们在一起工作时能否满足标准所规定的功能、性能指标要求。

    基于无线局域网用户、市场和厂商的客观需要,自2009年起,联盟开展了WAPI测试实验室建设和服务,该实验室由联盟和成员企业共同筹建,主要进行WAPI标准和相关扩展协议、规范、指导性技术文件的研究,为产业上下游提供非营利性技术支持和测试服务,确保各厂商之间WAPI产品的一致性和互操作。四年来,该实验室已为成员免费开展了200多项咨询与测试服务。(包括:WAPI标准符合性及互联互通测试、WAPI多信任证书符合性及互联互通测试、WAPI证书鉴别漫游符合性及互联互通测试、WAPI SOM符合性及互联互通测试、移动用户终端无线局域网测试等。)

  • 标签: 无线局域网 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网