详情页
首页>资料大全>企业资讯
Nvidia+Tegra+3四核芯片以优性能获市场好感
华强电子网    发表于   2012-02-10

 

英伟达(NVIDIA)发布了Tegra 3四核芯片处理器,性能提升2倍,不到3个月的时间内,Nvidia Tegra 3处理器除了获得HTC的大批量采购订单外,还接到了LG Optimus X3智能机、富士通Arrows平板电脑和HTC Edge智能机订单。

 

性能提升2倍

 

Nvidia Tegra 3四核芯片是首款配合四核心的处理器,NVIDIA称该处理器能够为平板电脑和手机带来 PC 级的性能水平、更长的电池续航时间以及更好的移动体验。

 

Nvidia Tegra 3处理器之前的代号为 “Kal-El 计划”,其图形性能可达图睿2的3倍,然而功耗却比后者低 61%。这种低功耗特性使移动设备在播放高清视频时的电池续航时间能够达到12个小时。

 

Nvidia Tegra 3处理器采用可变对称多重处理 (vSMP) 技术。vSMP 包含第五个 CPU “协核心”,该核心专为性能要求较低的任务而设计。四个主核心专为性能要求高的任务而设计,而且它们的功耗通常低于双核处理器。

 

在处理功耗要求较低的任务时,例如听音乐、播放视频或更新后台数据,该处理器会完全关闭其四个高性能核心,使用协核心来处理任务。当运行 Web 浏览、多任务处理以及游戏等对性能要求高的任务时,Nvidia Tegra 3处理器会关闭协核心。

 

此外,该产品完全支持游戏控制器,让用户不仅能够在平板电脑或超级手机上玩游戏,而且可以连接到大屏高清电视上,并能自动将 OpenGL 应用程序转化为立体 3D 的呈现形式。

 

出货量将显著增加

 

据2月9日消息,随着HTC调整其产品策略,并预计增加Nvidia Tegra系列采购量,Nvidia预计其四核Tegra 3处理器出货量将在今年上半年明显增加。

 

目前HTC主要还是采用高通的解决方案,但是HTC正在调整其策略,智能机图形芯片的输入变得更加重要,所以HTC增加与Nvidia的合作将帮助后者获得抗衡高通的实力。

 

面对三星和苹果的强力竞争,HTC已经发布了新策略信息,不再专注于机型数量,并建立新部门HTC Studio,管理产品规划。

 

Nvidia Tegra 3处理器除了获得HTC的大批量采购订单外,还接到了LG Optimus X3智能机、富士通Arrows平板电脑和HTC Edge智能机订单。

 

标签: HTC Nvidia NVIDIA nVIDIA NviDIA 芯片 Tegra 3处理器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续