针对目前国内运营商对3G 用户展开的争夺战,中国移动加强了对TD网络建设的推进工作。在中国移动现有的TD频段资源中,承担吸纳室外用户任务的F频段和A频段都已得到了充分应用。因此,如何利用好用于室内覆盖的 E频段 50MHz频谱资源,吸纳快速增长的室内数据业务用户,保持3G用户数增长的优势,已经迫在眉睫。
大唐联仪 科技有限公司(以下简称“大唐联仪”),专注于测量仪器仪表领域,近年来一直与中国移动和MtNet实验室密切配合,通过TD终端测试技术开发来推动TD芯片及终端的产业发展。日前,大唐联仪在其自主研发的ECT6210 终端协议 一致性测试系统基础之上,成功推出了E频段终端协议一致性测试用例,为E频段终端的顺利上市提供了测试仪表保障。
基于现网对E频段终端的测试需求,大唐联仪此次共推出18个测试用例,目前已全部完成 TCG认证 。这18个用例涵盖了无线接入、无线链路重配、DPA数据业务测试及UPA数据业务测试等一系列过程,覆盖了信令、数据业务方面核心的测试需求。这些测试用例的设计,首先立足在基本协议流程测试上,针对E频段终端的接入,无线链路重配等过程做到充分覆盖测试,在完成该部分用例测试后,可以确保E频段终端的正常接入功能。其次,针对E频段主要用于室内分布,进行数据业务应用这一需求特点,该批用例中还包括了DPA、UPA数据业务用例,来确保终端在E频段上业务能力得到测试验证。此外,除关注E频段自身的业务需求外,该批用例还针对终端在E频段和A频段、E频段和F频段、联合组网的场景下的协议行为,进行了专门测试设计,因此使得终端测试更加贴近实际应用场景,为E频段在实际网络中出色应用效果提供了保障。
据悉,E频段作为3/4G共用频段,在以数据业务为主的LTE网络中将同样发挥重要的作用。大唐联仪ECT7310多制式(TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/GSM)终端协议一致性测试系统(测试平台号:121),既支持E频段,同时也支持针对E频段应用的3/4G互操作测试用例。与此同时,ECT7310还支持强大的二次开发接口,可帮助客户定制开发E频段用例,充分满足E频段的个性测试需求,达到节约测试投资、提高终端测试质量的目标。
多年来,大唐联仪秉承为客户创造价值,帮助客户成功的核心价值观,始终不渝的为TD终端产品及芯片的更新换代提供高性价比的产品和服务。未来,大唐联仪将协同TD产业链的各个环节,为提高TD终端产品质量、提高用户使用感知而继续努力。