详情页
首页>资料大全>企业资讯
比蚂蚁还小的计算机:面积不到4平方毫米[图]
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-03
  • OFweek 电子工程 网,如果说我们目前讨论的 物联网 要深入到日常生活的各个角落,从鞋子到胶囊再到家用电器,那么计算机也需要跟着变形,只有变小了才能符合日常生活的需求,才能更好地为人们提供个性化的服务。近日,美国一家企业展示了一款体积仅有4平方毫米的超微型计算机 芯片 KL02,麻雀虽小五脏具全,它包含所有的计算组件,虽然性能不够强,但足够物联网设备使用。

    这个KL02超微型计算机芯片,在不足4平方毫米(1.9mm x 2.0mm)的面积上放着RAM、ARM® Cortex™-M0+ 32位处理器和其他组成计算机的必备组件。这款芯片的开发起因是有一位客户要求开发一种小型、可以与设备连接、足够便宜,而且要能当成胶囊吞下去的设备,终发展成了可为物联网提供长久性能的计算机芯片。KL02型号的芯片已经批量生产,目前该企业正在研发内置 传感器 和通讯设备的超微型处理器,可搭配低功耗的蓝牙或Wifi组件,预计下半年出货。

    这个计算机的面积只有4平方毫米,比蚂蚁还要小,虽然性能不及任何一台桌面电脑,但是却可以为物联网设备提供强力的计算能力。

    飞思卡尔全球策略总监Kaivan Karimi说:“物联网说到底还是服务,比如说智能调温器连接物联网之后就可以根据主人的需求智能调温,但支撑服务的技术终还要依赖处理器和传感器。”

    如果联网的传感器能够遍布世界的各个角落,那么与之配套的设备就必须在体积、功耗和价格上有一定程度的缩水。飞思卡尔这次开发的KL02超微型计算机芯片很好地说明了将各种计算机组件集合在一个超微型处理器上是非常好的选择之一。

    将各种不同的传感器和计算机部件集中在一起,不同的部件会制造不同的电子噪声,会降低其他部件的运行效率。Karimi说:“以往这些设备集中在一起之后很难完美共存,不过我们已经解决了这个问题,可以让这些部件集中在一个不到4平方毫米的小芯片上,但是又没有降低它们的性能。”其中一个棘手的问题就是闪存芯片的噪声问题,为了解决它,飞思卡尔专为闪存设计了一个“法拉第笼”来解决闪存芯片给其他设备带来的噪声问题。

  • 标签: 芯片 物联网 传感器 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索