详情页
首页>资料大全>企业资讯
S2C陈睦仁:生产让每个工程师都用得起原型验证平台
EEWORLD    发表于   2013-06-03

“短短几年间,IP市场的变化就超出了我的想象。” S2C 公司总裁陈睦仁表示。

S2C公司是一家FPGA原型验证平台供应商,同时也代理众多国外IP厂商的产品。不过去年,IP市场风云突变,不少大公司看中了IP这块蛋糕,纷纷采取并购等手段快速进入市场。其中就包括S2C服务的两家原厂——COSMIC与Tensilica。

陈睦仁回忆道:“几年前,我们和客户探讨IP的价值时,客户有很多疑问,包括产品如何沿用、如何整合等问题,所以在当时为了普及IP的知识,我们率先在国内开展了IP研讨会SoCIP。”出乎意料的是,这一国内著名的IP研讨会一办就是五年。

尽管由于合作伙伴的大规模整合,一天的研讨会已改为半天,但正如公司CEO林俊雄在致辞中表示:“有些人曾经问我,S2C办SoCIP既花精力又花钱,还要继续办下去么?我的回答是当然要办。因为SoCIP是我们与客户、与合作伙伴之间一年一次很好的互动机会。同时我也衷心的希望透过SoCIP可以让客户体验到S2C对于每件事的努力和执着。”

“今年以来,我们发现IP已经成为了SoC设计中不可或缺的重要组成部分,包括IP评估、采购、整合、测试、相关软硬件环境搭建等等都变得相当规范。”陈睦仁欣喜的表示。

当然,IP市场的并购潮让S2C代理的厂商一下子减少了,但这件坏事在陈睦仁看来也未必糟糕透顶,毕竟其有了与Cadence等大公司合作的机会。“所有EDA厂商都看到了EDA市场的趋缓,迫切需要进入IP这一市场,而我们拥有他们需要的产品——原型验证工具。”

原型验证工具平台升级——让每个工程师人手一台

陈睦仁表示,目前S2C已开发出基于XilinxVirtex7系列产品的4核原型验证工具,同时也推出更具性价比的产品——利用Kintex7打造的颇具性价比的原型验证平台。这款售价仅为4000元左右的原型验证平台,可以达到Virtex5 330水平的性能。陈睦仁表示,“这款低价格产品不但可以使更多小型化的设计能够利用原型验证平台,同时还可以作为仿真加速器,令每个设计师都可以更快速的进行产品开发。所以我的愿望是让每个工程师手里都有一块。”


超划算的Xilinx Kintex-7原型验证平台

尽管S2C的主要生产制造及销售人员都位于中国,但根据陈睦仁的介绍,目前S2C的全球化战略已初露端倪。其上一代采用Altera StratixIV 的原型验证平台累计销量接近400台,而其中大半销量都来自国外。“尽管我们是一家中国制造的企业,但我们无论是产品本身品控,还是对于产品的微创新方面,我们都不输给国际企业。”陈睦仁举例道,“我们为产品增加了一个自检功能的芯片,一方面可以在交付前检验产品,另外则是便于产品的售后检测,这是其他对手无法仿制的。”

“无论经济是否景气,未来随着制程的缩小,流片必须越来越小心,因此采用FPGA进行原型验证的需求就越来越高。同时,随着市场竞争的激烈化,芯片开发周期也需要大幅缩小。因此我们对公司的未来充满信心。”陈睦仁表示。

标签: S2C E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购